O que é o SensControl?

O SensControl é um aparelho por meio da qual os dispositivos do IO-Link podem ser configurados e analisados. O número de série e outras informações podem ser encontrados no autocolante colado na parte inferior. 

A aplicação SensControl está disponível na Apple AppStore para iPhone e iPad. A variante Android pode ser descarregada do Google PlayStore. Basta inserir o termo "SensControl" no campo de pesquisa do dispositivo móvel da respetiva loja e instalar a aplicação. 


Modo de funcionamento

Finales GIF_19-0911.zip

Base de dados online

 A aplicação SensControl obtém as definições para dispositivos IO-Link (IODD) de uma memória online. Atualmente, a aplicação acede a https://www.ioddhub.com e procura lá por ficheiros de dispositivo para dispositivos IO-Link. Portais e memórias adicionais podem ser ligados dentro da aplicação, assim que estiverem disponíveis.

A aplicação SensControl guarda os ficheiros IODD descarregados e as imagens associadas num cache offline. Se os ficheiros necessários já tiverem sido descarregados, a aplicação também pode ser usada sem uma ligação à Internet.

Abastecimento de energia

 O SensControl está equipado com baterias recarregáveis ​​que fornecem aproximadamente 3 horas de funcionamento com um consumo de energia médio de 2 W do dispositivo IO-Link. No funcionamento com bateria, o SensControl fornece até 350 mA ao dispositivo IO-Link. Se o dispositivo IO-Link a ser utilizado precisar de mais energia, pode ser ligada uma fonte de alimentação de 24 V à porta para o IO-Link Master, para fornecer energia diretamente ao dispositivo IO-Link.

Carregar as baterias

O SensControl pode ser carregado com um cabo mini USB convencional. O cabo USB pode ser ligado a um carregador convencional para telemóveis ou a um PC ou computador portátil. Enquanto uma unidade de fonte de alimentação ou outra fonte de energia estiver ligada à porta USB, os dispositivos IO-Link podem ser operados com um consumo de energia de até 200 mA. Os tempos de carregamento mais rápidos são alcançados usando um carregador potente que fornece 2000 mA de corrente de carregamento. De acordo com o fabricante, as baterias suportam aproximadamente 500 ciclos de carga.


Modos de operação

Comutar o modo de operação

Para alternar entre os modos de operação "Master" e "Sniffing", pressionar o botão 3 vezes durante no máximo 3 segundos (clique triplo). O LED2 sinaliza o modo de operação em conformidade (consulte a secção Indicadores LED). 

 
Repor as configurações de fábrica
 
Mantenha o botão pressionado até que todos os LED acendam e apaguem, um após o outro, da direita para a esquerda (aprox. 10 segundos). O SensControl está agora de volta ao estado de entrega e leva o nome e o SSID da WLAN, conforme indicado no autocolante na parte inferior do dispositivo.
Modo Master
Betriebsmodi_Master-Modus.JPG

No modo Master, o SensControl comunica diretamente com o dispositivo IO-Link ligado, lê e grava os seus dados de processo ciclicamente e transmite-os à aplicação SensControl para visualização. Por outro lado, as alterações feitas nos parâmetros e comandos de controlo na aplicação SensControl são encaminhadas para o dispositivo IO-Link. O modo Master é o modo no qual o SensControl inicia após ser ligado. Assim que um dispositivo IO-Link é ligado à entrada correspondente na parte traseira, o SensControl estabelece a comunicação com o dispositivo IO-Link e mantém-na enquanto estiver ligado.

Modo Sniffing
Betriebsmodi_Sniffing-Modus.JPG

 No modo Sniffing, o SensControl é comutado entre o dispositivo IO-Link e o IO-Link-Master. Sem influenciar a ligação existente entre o dispositivo IO-Link e o IO-Link-Master, o SensControl rastreia a respetiva comunicação e guarda-a num cartão SD que pode ser inserido no SensControl. A partir daí, os dados podem ser lidos e analisados ​​posteriormente. Para poder operar o SensControl no modo Sniffing, primeiro deve ser inserido um cartão SD na ranhura na parte traseira do SensControl. A primeira partição do cartão SD deve ser formatada com FAT32. Para mudar o SensControl para o modo Sniffing, pressione o botão na parte frontal 3 vezes em rápida sucessão. O dispositivo agora muda para o modo Sniffing e relata isso através da iluminação do LED2 a azul. Agora, ligue um IO-Link-Master e um dispositivo IO-Link nas entradas correspondentes na parte traseira do dispositivo. A gravação dos dados começa automaticamente. É criado um novo ficheiro para cada sessão de Sniffing. Para sair do modo Sniffing, pressione novamente o botão 3 vezes em rápida sucessão. Recomenda-se sair do modo Sniffing desta forma para que todos os dados possam ser gravados no cartão SD.

Modo Direct
Betriebsmodi_Direct-Modus.JPG

Se dispositivos modernos de 4 fios com capacidade para IO-Link forem operados em sistemas mais antigos, o SensControl fornece a funcionalidade IO-Link completa dos dispositivos. Para isso, o dispositivo deve ser parametrizado de forma que a ligação Q2 seja comutada como uma saída e forneça a função original de um dispositivo convencional. O SensControl liga a saída Q2 com o mestre e permite a comunicação com o dispositivo IO-Link em paralelo.


Downloads

Brochuras/catálogos

Também pode ser do seu interesse:

Para o topo