O que é um sensor ultrassônico?

Um sensor ultrassônico é um dispositivo que usa ondas ultrassônicas para detectar objetos ou medir distâncias. Na tecnologia de automação industrial, os sensores ultrassônicos são usados principalmente para o controle preciso dos processos de produção.

Como funciona um sensor ultrassônico?

Os sensores ultrassônicos medem distâncias dentro de uma faixa de medição definida sem contato e de forma confiável, independentemente das propriedades do objeto e das condições ambientais, como poeira. Para fazer isso, um sensor ultrassônico emite ondas sonoras de alta frequência e mede o tempo que leva para essas ondas serem refletidas por um objeto e retornarem ao sensor (princípio time-of-flight). A distância entre o sensor e o objeto é então calculada a partir do tempo medido usando a velocidade de propagação do som. Dessa forma, os sensores ultrassônicos podem detectar com precisão a presença e a posição dos objetos.

Aqui você encontrará todos os nossos sensores ultrassônicos para detecção de objetos, bem como todos os sensores de distância ultrassônicos e sensores de nível ultrassônicos.


Faixa de medição dos sensores ultrassônicos

A faixa de medição dos sensores ultrassônicos varia de acordo com o princípio do sensor, o modelo e os fatores ambientais e, normalmente, fica entre alguns centímetros e vários metros. Fatores importantes para a faixa de medição são a frequência e a amplitude das ondas ultrassônicas, bem como a potência do transmissor e a sensibilidade do receptor.
Medição de distância

A distância é medida por captar e calcular o tempo entre a emissão e a recepção das ondas ultrassônicas. Calcular la distância usa a seguinte fórmula:

Distância L = (T x C)/2

Nessa fórmula, L é a distância, T é o tempo entre a emissão e a recepção das ondas ultrassônicas e C é a velocidade do som. Para obter a distância até o objeto, o valor obtido deve ser dividido por 2, pois T é o tempo total exigido pelas ondas ultrassônicas de ida e volta.


Princípios de sensores e projeto de sensores ultrassônicos

A maioria dos sensores ultrassônicos baseia-se no princípio de medir o tempo de vôo do som entre o envio e a recepção (sensor de proximidade). O princípio da barreira determina a distância do sensor ao refletor (barreira de reflexão) ou a um objeto (barreira unidirecional) na faixa de medição.
Outros exemplos de aplicação

Sensores de proximidade ultrassônicos

Modo de funcionamento

No sensor de proximidade ultrassônico é utilizado um transdutor de som especial, que permite que o envio e a recepção opcionais das ondas sonoras. O transdutor envia um certo número de ondas sonoras, que são refletidas pelo objeto a ser detectado. Após o envio do impulso, o sensor ultrassônico é comutado para o modo de recepção. O tempo até à chegada de um possível eco é proporcional à distância entre o objeto e o sensor de proximidade.

Saída digital

Só é possível uma detecção de objetos dentro da área de medição. A respectiva distância de comutação pode ser definida pelo utilizador com um potenciômetro ou aprendida através da programação. Se um objeto for detectado dentro da distância definida, o estado de comutação do sensor muda. Um LED integrado informa sobre a detecção de um objeto.

Detecção de objeto

As ondas sonoras são bem refletidas em várias superfícies. Os objetos a serem detectados podem ser sólidos, líquidos, granulares ou pulverulentos. Objetos transparentes e outros oticamente difíceis de detectar são claramente detectados com sensores ultrassônicos.

Objeto padrão

Todas as informações referem-se a um objeto quadrado e plano com os seguintes comprimentos de aresta:

O objeto padrão está perpendicular ao eixo de referência do sensor. 

Tamanho

Para garantir a detecção confiável do objeto, o sinal refletido deve ser suficientemente grande. A força do sinal refletido também depende do tamanho do objeto. No caso de um objeto padrão definido, a área de detecção Sd pode ser totalmente utilizada.

Superfície

Objetos de absorção de som e os agentes com superfícies rugosas ou porosas refletem o som difusamente e, portanto, reduzem a área de medição dos sensores ultrassônicos. A área de detecção Sd pode ser totalmente utilizada se a rugosidade máxima da superfície do objeto não exceder 0,2 mm.

Objetos tipicamente absorventes de som são:
 
Feixes de som típicos

Os feixes de som listados nas páginas de dados mostram a área de detecção efetiva dos sensores ultrassônicos. Os feixes de som também ilustram a influência dos feixes laterais, que aumentam o ângulo de abertura dos sensores na área próxima. Devido à absorção e difusão do som no ar, os feixes de som tornam-se menores em distâncias maiores.

Os feixes de som são típicos de toda uma família de sensores. Por exemplo, o perfil 100 - 1000 mm aplica-se a todos os tipos com esta área de detecção; analógicos e digitais.

Método de medição

Para determinar os feixes de som típicos, são utilizados ​​objetos quadrados padrão feitos de aço com os seguintes comprimentos de aresta:

Os objetos são movidos lateralmente para a área de detecção em ângulo reto com o eixo de referência do sensor e a várias distâncias. Os feixes de som típicos são criados ligando a seguir os pontos de comutação medidos. A forma do feixe de som muda quando são utilizados objetos redondos ou outras geometrias diferentes.


Barreiras refletoras ultrassônicos

Modo de funcionamento

Basicamente, a barreira de reflexão funciona no mesmo princípio que o sensor de proximidade ultrassônico. Em contraste com os sensores de proximidade, no entanto, elas exigem um refletor que reflita o sinal ultrassônico. Qualquer objeto estacionário que reflita o som pode ser usado como um refletor (por exemplo, até mesmo a correia transportadora, uma parede, etc.). Assim que um objeto interrompe o caminho entre o sensor e o refletor, o sensor deixa de detectar o refletor e altera o sinal na saída de comutação.

Detecção de objeto
Objeto padrão/refletor

Todas as informações referem-se a um objeto quadrado e plano com um comprimento de aresta de 30 mm (Sde> 1000 mm: comprimento de aresta de 100 mm, Sde ≥ 2500 mm: comprimento de aresta de 300 mm) que é perpendicular ao eixo de referência do sensor. O refletor deve ser feito de um bom material refletor de som com pelo menos as mesmas dimensões geométricas. 

Vantagens

Barreiras ultrassônicos unidirecionais

Modo de funcionamento

Nas barreiras ultrassônicos unidirecionais, o transmissor e o receptor estão alojados em dois compartimentos separados. O transmissor emite continuamente ondas sonoras que chegam ao receptor pelo ar. Se um objeto interromper as ondas sonoras, o receptor muda para o estágio de saída.

Com o potenciômetro integrado no receptor, o utilizador pode ajustar a amplificação necessária do sinal de entrada precisamente para os objetos a serem detectados. O estado de saída e a intensidade do sinal recebido são indicados por um LED.

Com a barreira unidirecional ultrassônica, o transmissor e o receptor estão alojados em invólucros separados.
Ângulo de abertura α

O ângulo de abertura α define a extensão espacial do feixe de som cônico emitido pelo transmissor da barreira ultrassônico.

Exatidão de repetição

Devido ao estreito ângulo de abertura do feixe de som do transmissor ultrassônico, a repetibilidade do ponto de comutação S1 para dois objetos consecutivos sob condições idênticas é melhor do que 3 mm.

Histerese

A histerese define a diferença entre o ponto de ativação S1 e o ponto de desativação S2. Se um objeto de medição romper o feixe de som, é necessário um nível de sinal aproximadamente 75% maior para uma reinicialização clara do sinal de saída. Objetos em sucessão próxima são claramente detectados.


Sensores de distância ultrassônicos

Modo de funcionamento
Com os sensores de distância ultrassônicos, a corrente ou a tensão de saída é proporcional à distância do objeto a ser detectado. Com base no método pulso-eco, o valor da distância medida é emitido como um valor de tensão. Dependendo do sensor, a inclinação da curva de saída pode ser alterada por meio de potenciômetro, teach-in ou qTeach e adaptada de forma ideal à resolução necessária para a respectiva aplicação. Para aplicações com longos cabos de alimentação ou elevados níveis de interferência, é recomendada a utilização do sensor de distância ultrassônico com saída de corrente.

Onde os sensores ultrassônicos são usados?

Os sensores ultrassônicos são os mais versáteis entre os sensores e são adequados para quase todas as tarefas de detecção em ambientes industriais. Os objetos a serem detectados podem ser sólidos, líquidos, granulares ou pulverulentos. Eles detetam com segurança objetos que mudam de cor, transparentes ou de alto brilho. O desempenho dos sensores ultrassônicos é particularmente evidente em ambientes hostis, pois eles são extremamente tolerantes à sujidade e a confiabilidade do processo não é prejudicada por poeira, fumo, névoa ou semelhantes.

Devido à ampla gama de aplicações possíveis, os sensores ultrassônicos são usados em vários setores, como a tecnologia de embalagem, o setor de eletrônicos e a tecnologia de alimentação. Outros exemplos de aplicação de sensores ultrassônicos e suas vantagens em aplicações específicas podem ser encontrados aqui.

Aplicações típicas de sensores ultrassônicos

Detecção confiável de vários substratos, independentemente da cor, do brilho ou da transparência.

Detecção confiável de objetos com uma ampla variedade de estruturas de superfície.

Detecção de nível limite de materiais com diferentes geometrias e medição de nível de preenchimento.

Saiba mais sobre as vantagens dos sensores ultrassônicos da Baumer no vídeo a seguir:

Uso de vários sensores ultrassônicos em paralelo e como evitar interferência mútua

Para obter resultados ideais na operação paralela de vários sensores ultrassônicos, considere o seguinte para evitar erros de detecção por interferência mútua:


Montagem de sensores ultrassônicos

A instalação profissional de sensores ultrassônicos é crucial para o desempenho e a confiabilidade ideais em várias aplicações, seja para medição precisa de distância ou detecção de objeto. Saiba mais sobre a instalação e o comissionamento de sensores ultrassônicos.
Montagem de sensores ultrassônicos

Para os produtos

Para o topo