13 de nov. de 2019

Deteção segura de limite sem parametrização

Converter sistemas de maneira flexível para mudanças de requisito em curto prazo é um desafio cada vez mais frequente na produção. Os novos sensores de nível de enchimento CleverLevel PL20 não precisam de ser parametrizados para um agente como antes, mas adaptam-se ao meio. Isso economiza tempo de configuração com alta fiabilidade do processo ao mesmo tempo. Não importa se é um agente líquido, pastoso, pegajoso ou granular – o CleverLevel PL20 deteta-os com segurança e fiabilidade.

A solução inteligente ao garfo de equilíbrio

Com a última geração do sensor de nível de enchimento CleverLevel, a Baumer oferece a resposta certa para os desafios nas aplicações da indústria de processo, desde a deteção de agentes em tubos até à proteção fiável contra transbordamento de tanques ou deteção de fugas. O CleverLevel PL20 é o sensor de nível de enchimento universal para todos os agentes. Ele permite processos estáveis ​​e minimiza os tempos de inatividade. Nem mesmo incrustações, tais como as que ocorrem em agentes viscosos, fazem com que o sensor de nível de enchimento perca a sensibilidade. O CleverLevel ajusta automaticamente o limite de comutação, mesmo com incrustações sem precisar de qualquer parametrização. Graças ao indicador de estado de comutação LED de 360°, o sensor também é extremamente amigável para o operador do sistema e fornece informações sobre o estado do processo em todos os momentos. Devido ao seu design compacto e ao comprimento de imersão muito curto em comparação com um garfo de equilíbrio, o sensor oferece alta flexibilidade de instalação, tem pouca influência no processo e simplifica a limpeza.

Integração fácil em processos existentes e novos

Contudo, o sensor é a solução ideal não só para deteção de limite. Graças ao sinal analógico opcional de 4... 20 mA, também é possível diferenciar entre os agentes no processo ou definir o limite de comutação de forma flexível. Além disso, o sensor pode ser fácil e rapidamente integrado nos sistemas existentes através desta interface. A grande seleção de ligações de processo e adaptadores também permite uma integração fácil e flexível do sensor. A interface IO-Link permite uma comunicação direta com o controlador e fácil colocação em funcionamento do sensor.

Mais informações em: www.baumer.com/cleverlevel
 


Transferência para a imprensa

Para o topo