Mais rápido, mais alto, mais longe. Nós humanos sempre procuramos conquistas cada vez mais extraordinárias. Podemos aprender muito com o mundo animal. Ao contrário dos humanos civilizados, os animais são movidos principalmente por instintos de sobrevivência pura. Assim, por exemplo, o antílope, que pode correr mais rápido, tem menos probabilidade de ser devorado.
Comparar os animais com os nossos produtos: será impossível? Pensamos que não e ousamos comparar.
Sabia que os crocodilos também são chamados coloquialmente de lagartos blindados? A razão para isso é a rígida armadura de escamas, que se estende por todo o tronco, cauda e extremidades e consiste em placas ósseas na pele. Esta pele áspera, semelhante a uma armadura, não só cobre todo o corpo, mas também protege o crocodilo de maneira particularmente robusta, mesmo em ambientes agressivos.
Muitos produtos Baumer também são excecionalmente robustos e podem suportar condições e cargas ambientais mais exigentes a longo prazo. Isso aplica-se à estanqueidade, resistência à temperatura, resiliência mecânica, requisitos de higiene e muito mais.
O mais diligente de todos os animais, que voa com confiança de flor em flor é a abelha. Cerca de 60.000 recetores de cheiros ficam nas duas antenas da abelha, o que significa que elas podem não só reconhecer um cheiro, mas também determinar de que direção ele vem. A sua forma especial de viverem juntos, ao contrário das vespas ou dos abelhões, ajuda-as a hibernar como um enxame inteiro na colmeia.
Os nossos produtos também são conhecidos pela sua fiabilidade. Assim sendo, eles fornecem valores medidos reproduzíveis e repetíveis, alternando sinais e resultados mesmo sob condições difíceis de medição. As influências tal como o material dos objetos de medição e condições ambientais como luz ou temperatura no resultado da medição são reduzidas.
Sabia que a língua de um camaleão tem uma força de tração de cerca de 0,4 Newton e pode atingir uma vez e meia o comprimento do camaleão? A extração da língua ocorre num décimo de segundo. Apesar desta velocidade, o camaleão trabalha com extrema precisão, de modo que quase nenhuma presa consegue fugir.
A nossa precisão também é única. Temos ampla experiência na física de sensores, dominamos o processamento e tratamento inteligentes de sinais de sensores, fornecemos câmeras para tarefas de inspeção de alta precisão, adaptamos os nossos sensores de forma ideal à aplicação e fornecemos sempre elevada qualidade com os valores de medição mais precisos.
Nenhum outro animal além do beija-flor pode voar pairando no local e até mesmo para trás. E nenhum pássaro é menor e mais leve. Apesar do seu tamanho, nenhum vertebrado é mais rápido. Os beija-flores são os voadores absolutos. Sabia que os beija-flores podem atingir 98 km/h no seu voo a pique para fazer a corte? Isso corresponde a 385 comprimentos do corpo por segundo. Um falcão peregrino consegue apenas 200 comprimentos do corpo.
Os nossos sensores conseguem equiparar-se a um beija-flor. Eles também oferecem elevado desempenho em dimensões compactas. Isso permite-nos dominar a integração de funções de alto desempenho nos menores espaços, oferecendo assim uma excelente densidade de potência que permite que os sensores sejam posicionados de forma ideal em soluções muito compactas.
Os polvos impressionam pela sua sensibilidade e inteligência. São caracterizados por terem oito braços, às vezes dez, três corações e um cérebro, que não é apenas na cabeça, mas é ramificado nas extremidades extremas. O cérebro funciona como a própria Internet do corpo. Um total de 500 milhões de células nervosas, dois terços das quais estão nas extremidades, tornam estes animais incrivelmente flexíveis e proporcionam-lhes muita inteligência.
Os nossos sensores também são inteligentes. Por isso, o seu design e informações de suporte, bem como funções operacionais mais fáceis facilitam a integração, instalação e montagem num design de sistema. A configuração e parametrização para operação e manutenção também são fáceis.
Não há hierarquias ou líderes nos cardumes de peixes. Os cardumes organizam-se – e mostram uma inteligência que excede em muito as habilidades de cada animal individual. Por exemplo, no cardume eles encontram comida mais rapidamente ou conseguem defender-se com mais eficiência contra predadores. A ligação enquanto cardume é importante para a coesão do grupo e funciona como um elástico invisível que mantém os peixes unidos.
Graças ao processamento inteligente de informações digitais, os nossos sensores oferecem resultados de medição preparados de maneira ideal, bem como informações adicionais. Eles são mais fáceis de utilizar, ajustar e comunicar por meio de interfaces padronizadas e fáceis de interligar.