Avec le détecteur radar mis au point par Baumer, il est possible de réaliser une mesure de distance pour des objets fortement éloignés. Outre la distance de mesure, il est aussi possible de mesure la vitesse relative d’un objet.

Le détecteur se fonde sur la méthode d’une onde continue à modulation en fréquence (FMCW – Frequency Modulated Continuous Wave). Elle consiste à varier dans une petite plage (de la largeur de bande) la fréquence d’un signal porteur émis en continu par le détecteur. Dès que le signal est réfléchi vers le détecteur par un objet, il est possible de déterminer par comparaison des fréquences la distance et la vitesse de l’objet détecté.

Le détecteur utilise une très haute fréquence avec une longueur d’onde de l’ordre du millimètre, ce qui permet de générer un lobe de rayonnement étroit. Il est aussi possible de détecter avec certitude de petits objets à de grandes distance et indépendamment des objets parasites.



Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet