Un détecteur de distance laser, également détecteur de déplacement laser, mesure les distances afin de détecter un objets dans une certaine portée de mesure. Les détecteurs de distance laser sont basés sur plusieurs technologies. L'une des plus importantes est le principe de triangulation. Ici, un point ou une ligne laser est projeté sur l'objet dont il faut détecter la position. L'objet réfléchit une partie de la lumière, ce qui frappe l'élément récepteur du détecteur. La position de la lumière frappant l'élément récepteur dépend de la distance entre le détecteur et l'objet. Ainsi, tout change de la distance change la position du signal sur l'élément récepteur. Un capteur correctement calibré mesure la distance de l'objet avec une grande précision.
En savoir plus sur les détecteurs de distance laser :
La triangulation est une méthode de mesure de distance géométrique basée sur la formation d'un triangle entre des points de référence connus et l'objet cible.
L'élément central est une source laser qui émet un faisceau lumineux sur un objet cible. La lumière est réfléchie par l'objet cible, puis détectée par l'élément récepteur qui réagit à la position du signal. L'angle d'incidence varie en fonction de la distance de l'objet et, par conséquent, la position du signal sur l'élément récepteur change de manière correspondante. À l'aide de données de calibrage, on déterminer la distance entre le détecteur et l'objet à partir de la position du signal sur l'élément récepteur.
Améliorer la performance des composants critiques améliore la performance du détecteur, en particulier sur les surfaces très difficiles. Des exemples sont les surfaces lisses et brillantes dont le signal à l'élément récepteur et très faible.
La triangulation est une technologie établie depuis longtemps basée sur une méthode très précise et fiable pour la mesure de distance. La triangulation est idéale pour mesurer la distances d'un millimètre jusqu'à quelques mètres. Alternativement, il y a, d'autres technologies car la précision et la fiabilité de la triangulation diminuent lorsque la distance s'agrandit.
Les détecteurs actuels utilisant la triangulation offrent une grande variété d'interfaces et permettent une intégration simple et souple dans le contrôleur. IO-Link est un interface sérielle très commun. Les produits avancés sont dotés des protocoles Ethernet comme Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT ou OPC UA.