17 sept. 2015

Précision sans date d'expiration
Famille My-Com de Baumer - Quand l'extrême précision ne suffit plus
Avec une précision de reproductibilité de 1 µm, correspondant à environ 1/5 d'un cheveu normal, le commutateur de précision My-Com de Baumer maîtrise depuis une bonne cinquantaine d'années des taches de précision comme la définition rapide et fiable de points de référence ou la surveillance de tolérances. En dépit de son soi-disant grand âge, le My-Com est aujourd'hui encore l'un des commutateurs de fin de course mécaniques les plus compacts et les plus précis au monde dans sa catégorie. Même les appareils de mesure et les machines-outils de tous types pourront être étalonnés ou référencés au micromètre près.
 
Le nom My-Com est tiré du terme « Micro Commutator ». Ce commutateur de précision fut le premier à confirmer les hautes performances dont la société Baumer Electric était et est encore en mesure de réaliser. C'est en 1986 que débute l'histoire du succès de My-Com. La mise en application rigoureuse des procédés, matériaux et technologies les plus récents à l'époque a permis de donner naissance au commutateur de fin de course le plus petit et le plus précis au monde. Ce design unique en son genre permet, avec seulement trois éléments mobiles et composants individuels de haute qualité, comme les contacts dorés brillant par exemple, de satisfaire aux exigences les plus sévères en termes de précision et de robustesse. Cette exacte précision de reproductibilité repose également sur le raffinement mécanique d'un poussoir en céramique précis et industrialisé, capable de déplacer la bille plaquée or à l'intérieur du boîtier dès l'application d'une force de 30 cN et ainsi rompre les contacts de commutation de qualité. Le My-Com peut ainsi conserver son haut niveau de précision et de reproductibilité plus de 10 millions de cycles de commutation.
 
L'utilisateur obtient le My-Com standard, dont la simplicité et la précision sont les mêmes qu'autrefois, avec donc la fonction habituelle « Normalement fermé ». Le système électronique intégré rend également possibles des versions avec fonction « Normalement ouvert » pour une commande directe d'entrées d'appareils API et d'autres entrées électroniques, ainsi qu'avec affichage par LED de l'état de commutation. Pour une utilisation en environnements difficiles, en présence de saleté, d'eau de perçage ou bien de poussière de meulage, est proposé le My-Com à degré de protection IP 67, grâce à la membrane d'étanchéité en Viton, un matériau d'étanchéité extrêmement résistant. La structure modulaire de l'intérieur du commutateur autorise une grande flexibilité. Différents composants individuels peuvent se combiner librement et permettent un grand nombre de variantes ainsi que des solutions clients sur mesure. Et c'est en cela que le commutateur de précision de Baumer est à la fois unique et universel.
 
Depuis qu'il est breveté, le My-Com trouve des milliers de possibilités d'applications. Rien d'étonnant donc que même la recherche spatiale se soit intéressée au My-Com de Baumer. Depuis 2005, le My-Com assure le réglage de précision au micromètre près des différents modèles de miroirs du satellite météo de l'ESA et trouve également utilisation sur la station spatiale internationale ISS et d'autres sondes spatiales. D'autres secteurs industriels, comme entre autres l'industrie graphique, les machines-outils, les machines textiles, l'emballage et la manutention, la robotique et la pharmaceutique, sont convaincus par l'éventail de performances et la fiabilité du My-Commutateur de précision My-Com. Et c'est précisément partout, là où exactitude et précision décident du produit final, que le My-Com de Baumer trouve aujourd'hui encore sa place et y fonctionne en toute fiabilité.

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet