10 avr. 2017
La mesure des hauteurs d’objets est également un indicateur clé du contrôle qualité. Avec les détecteurs de « profile » PosCon HM, Baumer propose ainsi une mesure intelligente de la hauteur des objets en s’appuyant directement sur cinq modes de mesure, sans positionnement exact des objets à mesurer. Et ce même sur des surfaces très sombres ou brillantes. Fort d’une grande précision de mesure jusqu’à 2 μm, il convient à une multitude d’applications lors du contrôle at-line, off-line et in-line.
Prenons l’exemple du contrôle des joints en caoutchouc noirs des glaces latérales dans l’industrie automobile. Le contrôle est réalisé dans ce cas par échantillon, off-line, sur un banc d’essai spécial. Les joints sont montés sur un site de mesure, dans des supports spéciaux. La forme et les courbures du joint peuvent varier, mais elles ne doivent pas dépasser des valeurs limites spécifiques. Pour le détecteur, la difficulté réside ici aussi bien au niveau de la forme, plus exactement des courbures, qu’au niveau du matériau noir, absorbant la lumière. De puissants algorithmes analysent dans le PosCon HM jusqu'à 600 informations sur la hauteur par mesure pour déterminer la hauteur maximale d'un objet indépendamment de sa position. Le PosCon HM est le seul à permettre ne serait-ce que l'exécution d'une telle mesure, et fournit des résultats précis et fiables à une fréquence de mesure pouvant aller jusqu'à 1540 Hz.
Le PosCon HM est également l’outil de mesure idéal pour le contrôle de pièces moulées métalliques brillantes, tel que le contrôle de portes de véhicules par exemple. Les détecteurs contrôlent, par exemple, la forme correcte de la porte de véhicule en réalisation des mesures en de nombreux points de contrôle. Pour ce faire, ils peuvent être montés près les uns des autres sans s’influencer mutuellement. Le PosCon HM fournit les valeurs mesurées directement en mm et permet ainsi un contrôle OK/non OK immédiat pour chaque point de contrôle.
Contrôle qualité at-line de joints en caoutchouc sur la base des mesures de hauteur
Image