Capteurs Baumer avec IO-Link : plus de fonctions, une meilleure performance
Capteurs Baumer avec IO-Link : plus de fonctions, une meilleure performance
26 nov. 2018
Capteurs Baumer avec IO-Link : plus de fonctions, une meilleure performance
Baumer sensors with IO-Link: more functions, more performance
Compter, mesurer, détecter – Les capteurs Baumer ont une tâche bien définie dans les machines et installations. Les petits capteurs recèlent bien plus que cela. De nombreux capteurs Baumer sont dotés d’IO-Link, une interface de communication rapide par l’intermédiaire de laquelle non seulement les valeurs de mesure, mais aussi une grande quantité de renseignements supplémentaires sont transmises — et ce, dans les deux directions. Les capteurs compatibles IO-Link communiquent avec un maître qui peut être relié à huit capteurs. Il est ainsi possible d’échanger les données de paramétrage pour répartir automatiquement sur de nombreux capteurs les données de paramétrage sauvegardées dans le maître. Un capteur peut ainsi être réglé plus précisément sur une application, ce qui est surtout important quand une machine traite des objets différents. Un autre avantage : un capteur peut remplir une autre fonction, un capteur inductif peut par exemple servir de fréquencemètre ou de compteur. IO-Link est donc une composante importante pour la numérisation et est un impératif pour l’industrie 4.0.
Malgré les avantages, certains utilisateurs ignorent encore quel intérêt IO-Link présente pour eux. Par l’intermédiaire des « voies nerveuses » d’IO-Link, le capteur peut par exemple avertir si la qualité du signal est bonne ou si une température donnée est dépassée. De telles données de diagnostic sont intéressantes à des fins de maintenance préventive. Il est aussi utile de transmettre plusieurs données de process en même temps : les capteurs optiques de la série O300 de Baumer fournissent ainsi aussi bien un signal de commutation que des valeurs de mesure de distance. Et si un capteur doit être remplacé, les données d’identification donnent l’information sur le type, le numéro de série et l’utilisation du capteur.
Les capteur Baumer avec IO-Link permettent d’exploiter des fonctions puissantes sans compromis, apportant une réelle valeur ajoutée au quotidien.
Du 27 au 29 novembre, Baumer présentera au Salon SPS IPC Drives de Nuremberg (Hall 4A, stand 335) quels avantages ses capteurs présentent pour les utilisateurs.
Télécharger presse
Capteurs Baumer avec IO-Link : plus de fonctions, une meilleure performance
Industrial Internet of Things (IIoT) bénéficiez des données fournies par les capteurs intelligents d’aujourd’hui pour améliorer la transparence des process et l’efficacité tout en réduisant les coûts. Découvrez ici les avantages d’IO-Link.