Dernières nouvelles Archives
Baumer_PR_ultrasonic sensor_UF200_Web-Teaser_720x405-Screen.jpg

Baumer ultrasonic sensor UF200 wins AutomationsBest Award

Baumer wins the AutomationsBest Award with the new NexSonic ultrasonic sensor UF200. With NexSonic, Baumer has developed a measurably better ultrasonic technology. It enables very fast response times, an extremely short blind range and smart filter functions, opening up new ways for smart automation.
Foto_SE-PR_50 Series_dry_720x405px-Screen (1).jpg

Les capteurs de process Baumer de la Série 50 : Uniques dans leur catégorie

Compacts, performants et très faciles à utiliser : Les nouveaux capteurs de process Baumer de la Série 50 offrent aux clients des avantages uniques dans leur catégorie. Comme les utilisateurs en ont l'habitude chez Baumer, la nouvelle série 50 est synonyme d'utilisation simple et uniforme, afin de permettre une mise en service et une manipulation rapides de ces capteurs performants.
Foto_Teaser_SR-VT_IXG_v3-inspect-award-winner_720x405-bg_screen (1).png

Compact Baumer GigE Vision camera wins inspect award 2024

The user-friendly all-in-one concept of the new IX cameras from Baumer is already attracting particular attention shortly after its market launch. The compact camera cube, which combines autofocus, optics and lighting in a robust housing, has now been awarded first place in the inspect award.
Ultraschall_Toolbox_Visual1_720x405-Screen (1).jpg

SPS 2024: Smart automation with Baumer sensor solutions

Intelligent manufacturing starts with the sensor. At SPS 2024, Baumer will demonstrate how their latest sensors enable innovative solutions in factory automation. The focus will be on the versatile ultrasonic sensors with the unique NexSonic technology and the ground-breaking new encoder models.
Foto_Teaser_SR-VT_SWIR_VCXG_720x405-Screen.jpg

Inspecter l'invisible avec les caméras SWIR Baumer

Baumer élargit sa large gamme de vision industrielle avec des caméras SWIR performantes. Grâce aux nouvelles caméras CX.SWIR.XC de Baumer, on atteint un niveau de précision inégalé jusqu'à présent pour les inspections dans le spectre infrarouge.
Foto_Teaser_SR-VT_IXG_720x405-Screen.jpg

Tout dans un seul boîtier : Baumer lance une compacte caméra GigE Vision

Une caméra GigE Vision compacte et prête à l'usage en un tour de main : avec la nouvelle série IX, Baumer fait preuve comment il est facile d'utiliser des caméras GigE Vision et de les mettre en service.
Au sommet