Perfil técnico

Las cámaras industriales están diseñadas para un servicio fiable las 24 horas del día, siete días a la semana y deben ofrecer una calidad de imagen estable para obtener resultados reproducibles. Para ello, se debe garantizar que la cámara se utiliza siempre en el rango de temperatura de servicio permitido. Si no es posible garantizarlo, la calidad de la imagen se deteriora a medida que aumenta la temperatura de la cámara y, si la distribución de calor no basta, incluso puede provocar daños permanentes en la cámara. Para evitarlo, las cámaras disponen de una desconexión de emergencia por temperatura.

Con el objetivo de advertir de un aumento de temperatura y poder reaccionar en caso necesario, se dispone de un umbral de temperatura ajustable que envía un evento a la aplicación al alcanzarse. Si la temperatura sigue aumentando y alcanza un valor máximo dependiente de la cámara, la cámara sufre una desconexión de emergencia.

 


Ajustes

1.     Con la función DeviceTemperatureStatusTransitionSelector (Category: Device Control), seleccione el umbral al que se debe ajustar la temperatura:

Umbral

Descripción

NormalToHigh

Temperatura de libre programación que se puede utilizar como advertencia.

HighToExeeded

Temperatura fija dependiente de la cámara que, si se excede, desconecta la cámara.

ExeededToNormal

Temperatura de libre programación a la que se puede reactivar la cámara sin errores.

 

2.     Con la función DeviceTemperatureStatusTransition, ajuste la temperatura para el umbral seleccionado.

 

VT_Temperature_Events.png
Variación de temperatura con umbrales y eventos generados

Proceso

1.     La cámara toma imágenes y se calienta durante el servicio. Se alcanza el valor ajustado de NormalToHigh. La función DeviceTemperatureStatus cambia y se emite el evento DeviceTemperatureStatusChanged. 

2.     Si la cámara continúa calentándose y alcanza el valor fijo de HighToExceeded, la función DeviceTemperatureStatus cambia y se emite el evento DeviceTemperatureStatusChanged. Se detiene la toma de imágenes y el LED de la cámara se ilumina en rojo. 

3.     Deje que la cámara se enfríe antes de seguir utilizándola. Se puede percibir suficiente enfriamiento cuando se emite el evento DeviceTemperatureStatusChanged
(temperatura del dispositivo < ExceededToNormal).

4.     Ahora interrumpa el suministro de energía a la cámara o reinicie el aparato (Category: DeviceControl / DeviceReset).

 

Nota

Puede evitar una desconexión de emergencia mediante la instalación de la cámara. Dado que existen numerosas opciones de instalación, Baumer no recomienda ningún método específico para la disipación de calor, pero sugiere lo siguiente:


Temas relacionados


Asistencia

En caso de preguntas, póngase en contacto con nuestro Technical & Application Support Center.

Tel.: +49 3528 4386 845
Correo electrónico: [email protected]

Hasta la cima