A la hora de montar el sensor de flujo en la máquina anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente para el lugar de montaje:
El sensor de flujo no está expuesto a grandes vibraciones en el lugar de montaje
El lugar de montaje permite la correcta puesta a tierra del sensor de flujo
El lugar de montaje permite la correcta conexión eléctrica del sensor de flujo
Las instrucciones incluyen otros requisitos esenciales para montar del caudalímetro. Se pueden encontrar en la zona de descargas del producto.
Posición de instalación del sensor de flujo
Antes de montar el sensor de flujo, se debe determinar la dirección de flujo en el punto de montaje. La dirección del flujo a través del sensor de flujo se indica en la placa de características. La dirección de flujo se define de la siguiente manera:
Dirección de flujo positiva: de – a + Dirección de flujo negativa: de + a –
Modificación de la dirección de flujo En caso de una modificación de la dirección de flujo relacionada con la instalación, no es necesario desmontar el sensor de flujo. Solo es necesario cambiar los signos de los parámetros KA en el software operativo BCP.
Durante el montaje del sensor de flujo en un sistema de tubos, se deben proporcionar secciones de entrada y salida. Esto compensa las interferencias de curvas, válvulas, bombas, reductores y similares. Los dispositivos de control y regulación nunca deben ubicarse directamente delante del sensor de flujo
Ejemplo:
Se debe tener en cuenta lo siguiente para la posición de instalación del sensor de flujo:
El sensor de flujo debe instalarse de manera que el tubo de medición siempre esté completamente lleno.
Al instalar verticalmente el sensor de flujo, se prefiere el montaje en una tubería ascendente. Antes de la instalación en una tubería descendente, es necesario consultarlo.
Se deben utilizar compensadores antivibración al instalar el sensor de flujo en tuberías largas.
Al instalar el sensor de flujo antes o después de curvas, válvulas, reductores y similares, se deben respetar las secciones de entrada y salida.
Deben evitarse las siguientes posiciones de instalación:
Sin montaje directamente delante de una tubería descendente.
Sin montaje directamente en una tubería descendente.
Sin montaje directamente delante de una salida de tubo.
Sin montaje en el lado de aspiración de una bomba.
Sin montaje en el punto máximo de un sistema de tuberías.
Puesta en marcha
Todos los parámetros del sistema deben configurarse antes de la puesta en marcha. El caudalímetro se puede configurar y manejar mediante el software operativo BCP o, en el caso de las variantes PF75H/S, mediante la pantalla. Las funciones y los ajustes son similares y los dos menús presentan una estructura similar.
Puede obtener más información sobre la instalación y el manejo del software BCP aquí: www.baumer.com/c/42379