Para la instalación de sensores de fuerza hay que tener en cuenta una serie de condiciones marco para lograr unos resultados de medición exactos. Además de las condiciones ambientales adecuadas, las superficies de contacto planas y suficientemente rígidas, las relaciones de rendimiento de carga también gozan de gran importancia. Los sensores de fuerza Baumer DLM están disponibles en diseños de botón, en línea y atornillados. A continuación, se describen los pasos individuales para montar los sensores de fuerza.


Sensores de fuerza de botón [DLMx0-BU]

Los sensores de fuerza de botón son adecuados para mediciones de fuerza de presión en entornos industriales duros.

Teaser_Know-how_Grafik_Button_600x338.jpg

El sensor se atornilla a un lado de un elemento de la máquina y mide la fuerza aplicada. Los sensores de fuerza de presión se atornillan con cuatro tornillos a una superficie de apoyo plana y lisa. Se recomienda el montaje con una llave dinamométrica y un par de apriete para el tamaño de sensor correspondiente.


La superficie de apoyo del sensor de fuerza siempre debe ser mayor que el diámetro del sensor y requiere una planitud máxima de 0,1 mm y una rugosidad de Ra=1,6 µm. La superficie de contacto del sensor debe presentar una estructura suficientemente rígida para que no se deforme durante la carga. Se recomienda un grosor mínimo de 5 mm para DLM20 y 10 mm para DLM30/DLM40.


Sensores de fuerza en línea [DLMx0-IN]

Los sensores de fuerza en línea son adecuados para mediciones de fuerza de tracción y presión en entornos industriales duros.

Teaser_Know-how_Grafik_Inline_600x338.jpg

Preferiblemente, el sensor de fuerza se atornilla a un lado en el hexágono del sensor y se fija en el otro lado con una contratuerca. Las siguientes tres versiones pueden emplearse para conectar los sensores en línea a la contrapieza:
 


Sensores de fuerza atornillados [DLMx0-SO]

Los sensores de fuerza atornillados «Screw-on» de Baumer son adecuados para mediciones de fuerza de tracción y presión en entornos industriales duros. Los sensores de fuerza se montan en dos pasos: montaje en la rosca principal e montaje en la placa atornillable.
 

Paso 1: montaje en la rosca principal

En principio, se puede elegir entre cuatro opciones diferentes para el montaje en la rosca principal.

Paso 2: montaje en la superficie atornillable

Los sensores de fuerza atornillados se montan en la superficie de apoyo con cuatro tornillos sobre una superficie de apoyo plana mecanizada. El sensor se puede montar tanto desde la parte superior como desde la parte inferior. En el caso del montaje desde la parte inferior, las inserciones roscadas también deben insertarse en el orificio ovalado desde arriba. Se recomienda el montaje con una llave dinamométrica y un par de apriete para el tamaño de sensor correspondiente.


Indicaciones generales de diseño

La siguiente vista general muestra las posibilidades de error que deben evitarse en la aplicación. Las instrucciones de montaje se muestran como ejemplo en la variante de botón, pero también se aplican a los tipos de construcción en línea y atornillados.

Se debe cumplir otro requisito para los sensores de fuerza en línea y atornillados:


También le podría interesar...

Hasta la cima