El sensor de radar desarrollado por Baumer permite medir la distancia de objetos a grandes distancias. Además de medir la distancia, también se puede medir la velocidad relativa de un objeto.

El sensor se basa en el método de onda continua de frecuencia modulada (FMCW – Frequency Modulated Continuous Wave). Aquí, la frecuencia de una frecuencia portadora emitida continuamente por el sensor varía en un rango pequeño (el ancho de banda). Si la señal se refleja desde un objeto al sensor, la distancia y la velocidad del objeto detectado se pueden determinar mediante una comparativa de frecuencia.

El sensor utiliza una frecuencia elevada con una longitud de onda en el rango de mm, lo que permite generar un haz muy estrecho. De esta forma, los objetos pequeños se detectan a grandes distancias con precisión e independientemente de los objetos que interfieran.



También le podría interesar...

Hasta la cima