Barreras fotoeléctricas unidireccionales

Características y ventajas

Debido a la disposición independiente, se pueden lograr grandes alcances con grandes reservas de señal en comparación con sistemas de reflexión equivalentes. Por lo tanto, las barreras fotoeléctricas unidireccionales resultan especialmente adecuadas en condiciones ambientales desfavorables, como suciedad, polvo y humedad.

Consejos sobre el ajuste y el montaje

El emisor y el receptor deben estar alineados entre sí. Cuanto más estrecho sea el ángulo de emisión y recepción, se debe hacer con mayor precisión.


Barrera fotoeléctrica reflectante

El emisor y el receptor están alojados en la misma carcasa. La luz infrarroja, roja o láser emitida se refleja al receptor mediante un reflector triple o una lámina reflectora. Si el objeto interrumpe el haz de luz (el sensor no recibe luz), la salida cambia de estado.

Características y ventajas
Consejos sobre el ajuste y el montaje

Existe un diagrama de reserva de función independiente para cada sensor. Dado que la seguridad de funcionamiento se ve significativamente influenciada por las condiciones ambientales, se debe garantizar que la barrera fotoeléctrica funciona con la mayor reserva de señal posible.


Barreras fotoeléctricas sin reflector

SmartReflect

En el caso de barreras fotoeléctricas con principio SmartReflect, el haz de luz cerrado se coloca entre el sensor y, por ejemplo, una parte de la máquina, a diferencia de una barrera fotoeléctrica de reflexión o unidireccional. Un objeto interrumpe el haz de luz y provoca la conmutación del sensor. El único requisito es que exista un fondo, como cualquier parte de la máquina, en el rango de detección del sensor y cierre el haz de luz.

Características y ventajas

Máxima seguridad

Reducción de los costes operativos

Consejos sobre el ajuste y el montaje

La barrera fotoeléctrica SmartReflect debe alinearse con una parte de la máquina dentro del rango de detección. A continuación, se programa esta parte de la máquina mediante Teach-in.


Sensores fotoeléctricos con ocultación del fondo

Los sensores fotoeléctricos con ocultación de fondo mediante el principio de triangulación no solo evalúan la intensidad de la luz reflejada por el objeto, sino que también detectan la distancia entre el objeto y el sensor. De esa forma, los objetos que muestran el tamaño mínimo del haz de luz y que se encuentran dentro del área de detección ajustable pueden detectarse independientemente de su color y superficie. El sensor fotoeléctrico con ocultación de fondo y fuente de luz láser se ha desarrollado especialmente para aquellas aplicaciones en las que se requiere un posicionamiento muy preciso. Gracias al haz agrupado, incluso pueden detectarse o contarse objetos muy pequeños, como patas de una resistencia o hilos.

Características y ventajas
Consejos sobre el ajuste y el montaje

El sensor fotoeléctrico de reflexión debe alinearse con el objeto. La distancia de detección debe ajustarse a una distancia entre el objeto y el fondo. El fondo debe encontrarse, al menos, a la distancia de la reducción de la distancia de detección del sensor en negro detrás del rango establecido.


Sensores fotoeléctricos con diferenciación de intensidad

En el caso de sensores fotoeléctricos con diferenciación de intensidad, los emisores y receptores se encuentran en la misma carcasa. La luz infrarroja, roja o láser emitida se refleja del objeto directamente al sensor. 

La luz que incide en el objeto se refleja principalmente de forma difusa en todas las direcciones. El receptor percibe una parte muy pequeña de dicha luz reflejada. Si el objeto se remite suficientemente bien, la luz recibida provocará la conmutación del sensor. Dado que el sensor funciona con la autorreflexión del material, las propiedades de la superficie, el color y el brillo del objeto influyen enormemente en la distancia de conmutación.

Características y ventajas
Consejos sobre el ajuste y el montaje

En el caso de sensores fotoeléctricos de reflexión conforme al principio de diferenciación de intensidad, se indica la señal relativa de recepción. Representa el nivel de señal recibido en el caso de un objeto blanco en función de la distancia.


Detección de objetos transparentes sin reflector

La detección de objetos transparentes sin reflector se basa en el principio de la barrera fotoeléctrica de reflexión. El emisor y el receptor están alojados en la misma carcasa. La luz infrarroja, roja o láser emitida se refleja al receptor mediante un reflector triple o una lámina reflectora. Si el objeto interrumpe el haz de luz (el sensor no recibe luz), la salida cambia de estado.

El filtro polarizador impide que el sensor detecte objetos que reflejen de manera similar o mejor que el reflector. Se pueden utilizar barreras fotoeléctricas retrorreflectantes especiales para detectar objetos transparentes.

Características y ventajas
Consejos sobre el ajuste y el montaje

El sensor fotoeléctrico de reflexión debe alinearse con el objeto. La distancia de detección debe ajustarse a una distancia entre el objeto y el fondo. El fondo debe encontrarse, al menos, a la distancia de la reducción de la distancia de detección del sensor en negro detrás del rango establecido.


También le podría interesar...

Consejos sobre el ajuste y el montaje

El emisor y el receptor deben estar alineados entre sí. Cuanto más estrecho sea el ángulo de emisión y recepción, se debe hacer con mayor precisión.

Hasta la cima