SensControl es un aparato que permite configurar y analizar dispositivos IO-Link. La pegatina en la parte inferior incluye e número de serie y otros datos.
La aplicación SensControl está disponible en Apple AppStore para iPhone y iPad. La variante para Android se puede descargar desde Google PlayStore. Para ello, solo se debe introducir el término «SensControl» en el campo de búsqueda en la tienda correspondiente del terminal móvil e instalar la aplicación.
La aplicación SensControl obtiene definiciones para dispositivos IO-Link (IODD) de una memoria en línea. La aplicación actualmente accede a https://www.ioddhub.com, donde busca archivos de dispositivo para dispositivos IO-Link. Se pueden conectar más portales y memorias dentro de la aplicación en cuanto estén disponibles.
SensControl cuenta con baterías que proporcionan aproximadamente 3 horas de servicio con un consumo medio de energía del dispositivo IO-Link de 2 W. En servicio con batería, SensControl proporciona hasta 350 mA al dispositivo IO-Link. Si el dispositivo IO-Link que se va a utilizar necesita más energía, se puede conectar una fuente de alimentación de 24 V al puerto del IO-Link-Master para proporcionar energía directamente al dispositivo IO-Link.
Carga de las baterías
SensControl se puede cargar con un cable mini USB convencional. El cable USB se puede conectar a un cargador convencional para teléfonos móviles o a un PC o portátil. Mientras una fuente de alimentación u otra fuente de energía está conectada al puerto USB, los dispositivos IO-Link se pueden operar con un consumo de energía de hasta 200 mA. Los tiempos de carga más breves se logran mediante un cargador potente que proporciona una corriente de carga de 2000 mA. Según el fabricante, las baterías soportan aprox. 500 ciclos de carga.
Cambio del modo de servicio
Para poder cambiar entre los modos de servicio «Master» y «Sniffing», presione el pulsador tres veces durante un máximo de 3 segundos (triple clic). El LED2 señaliza el modo de servicio correspondiente (véase la sección Indicadores LED).
En modo Master, SensControl se comunica directamente con el dispositivo IO-Link conectado, consulta y escribe sus datos de proceso de forma cíclica y los transfiere a la aplicación SensControl para su visualización. Por el contrario, las modificaciones realizadas en los parámetros y los comandos de control en la aplicación SensControl se envían al dispositivo IO-Link. El modo Master constituye el modo en el que SensControl se inicia tras encenderlo. Si un dispositivo IO-Link se conecta a la conexión correspondiente en la parte posterior, SensControl establece comunicación con el dispositivo IO-Link y la mantiene mientras esté conectado.
En el modo Sniffing, SensControl conmuta entre el dispositivo IO-Link y el IO-Link-Master. SensControl rastrea la comunicación y la almacena en una tarjeta SD insertable en SensControl sin influir en la conexión existente entre el dispositivo IO-Link y IO-Link-Master. Los datos se pueden consultar y analizar más tarde desde ahí. En primer lugar, se debe insertar una tarjeta SD en la ranura en la parte posterior de SensControl para poder operar SensControl en modo Sniffing. La primera partición de la tarjeta SD debe contar con formato FAT32. Presione 3 veces el pulsador de la parte delantera para cambiar SensControl al modo Sniffing. El aparato ahora cambia al modo Sniffing y lo notifica mediante la luz azul del LED2. Ahora conecte un IO-Link-Master y un dispositivo IO-Link a las conexiones correspondientes en la parte posterior del aparato. El registro de los datos comienza automáticamente. Para ello, se crea un nuevo archivo para cada sesión de Sniffing. Vuelva a presionar 3 veces el pulsador de la parte delantera para abandonar el modo Sniffing. Se recomienda abandonar modo Sniffing de esta manera para que todos los datos se puedan escribir en la tarjeta SD.
Si se utilizan dispositivos modernos de 4 cables con IO-Link en instalaciones más antiguas, SensControl proporciona la funcionalidad IO-Link de los dispositivos. Para ello, el dispositivo debe parametrizarse de manera que la conexión Q2 conmute como salida y proporcione la función original de un dispositivo convencional. SensControl conecta la salida Q2 con Master y permite la comunicación paralela con el dispositivo IO-Link.
Manual – Wireless IO‑Link Master SensControl