02-oct-2024
La cámara GigE Vision, que ahorra espacio y que está lista para su uso en tan solo unos sencillos pasos: con la nueva serie IX, Baumer demuestra que la puesta en funcionamiento y el uso de las cámaras GigE Vision puede ser extremadamente fácil. Gracias al concepto All-in-One, los usuarios no tienen que preocuparse de conectar componentes externos o cajas protectoras. Simplemente tiene que coger la nueva y práctica cámara Baumer, que combina todos los componentes para la captura de imágenes en una robusta caja: las cámaras de la nueva serie IX de Baumer ya integran el autoenfoque, el sistema óptico y la iluminación segmentable y así establecen nuevas referencias, siendo las cámaras GigE Vision All-in-One ideales para el uso en aplicaciones de automatización de fábrica.
Baumer es conocido por ser un socio fiable que consigue que el procesamiento industrial de imágenes sea más sencillo, más económico y más fácil de usar. La serie IX, con su diseño All-in-One, es el último ejemplo de esta característica. Para la captura de imágenes completa con las cámaras GigE, basadas en el ordenador, se necesitan componentes adicionales como el sistema óptico, el controlador de flash y la iluminación. Si se desea conseguir un tipo de protección determinado o evitar ajustes no deseados, se debe también adquirir o diseñar una caja protectora adicional. La serie IX soluciona todos estos obstáculos para conseguir una puesta en funcionamiento rápida con total elegancia. Este concepto All-in-One aporta todas estas ventajas:
o Ultracompacta: La cámara IX de Baumer está altamente integrada y cuenta con autoenfoque e iluminación segmentable. Así permite la integración rápida, elimina los componentes adicionales y reduce el trabajo de cableado.
o Conforme a los estándares: Gracias a la interfaz GigE Vision, la cámara se integra perfectamente en la infraestructura y en el software.
o Seguridad durante el proceso: La caja industrial con tipo de protección IP 67 protege contra el agua, el polvo y los ajustes no autorizados de la cámara. Junto con el filtro polarizador acoplable contra los reflejos de imagen, esto favorece un alto nivel de seguridad durante el proceso.
o Registrado: Todo cambio en los ajustes de captura de imágenes se comprueba mediante un software para ordenador con el fin de garantizar la calidad y supervisar el proceso.
Con las cámaras All-in-One GigE Vision de la serie IX, Baumer amplía su gama de visión artificial con otra solución fácil de usar. Las nuevas cámaras IX permiten a los usuarios integrar la captura de imágenes en poco espacio, de forma robusta y rápida.
Más información: www.baumer.com/IX-cameras
Visite a Baumer: salón 8, stand 8D40
All in one housing: Baumer launches compact GigE Vision camera
Image