Definición de la medida de nivel de llenado

Gama de sensores de nivel continuo

Tecnología de desviación de frecuencia

Un electrodo integrado en la punta del sensor conforma un condensador con el medio. Determina el valor de la capacidad del fluido en función de su constante dieléctrica (valor DK) y forma un circuito resonante con ayuda de una bobina en la electrónica del sensor. La señal de conmutación del sensor se activa en función de la frecuencia de resonancia medida y los umbrales de conmutación programables.

Los sensores de nivel puntual de uso universal de la serie CleverLevel detectan todos los fluidos, tanto en estado sólido, líquido, o pegajoso, y constituyen una alternativa inteligente a las horquillas vibrantes.

Ejemplo de una frecuencia de resonancia en base a la tecnología de desviación de frecuencia
Gama de sensores de nivel puntual CleverLevel

Medición capacitiva de nivel continuo

En principio, el sensor de llenado capacitivo funciona como un condensador abierto. Se forma un campo eléctrico entre el electrodo de medición y el electrodo GND. Si un material, con una constante dieléctrica r superior al aire, penetra en el campo eléctrico, la capacidad del campo aumenta en función del r de este material. La electrónica mide dicho aumento de capacidad, la señal generada se valora durante el proceso de señal posterior y, si el nivel es superior, provoca la conmutación de la salida.

Gama de sensores capacitivos de nivel continuo

Medición optoelectrónica de nivel continuo

El principio de funcionamiento de los sensores de nivel ópticos se basa en la modificación del ángulo crítico para la reflexión total, en función de si la punta del sensor está rodeada de líquido o aire. Si la punta de la sonda está rodeada por un líquido, el haz de luz se desvía hacia el líquido y la salida del sensor modifica su estado de conmutación. El medio líquido puede ser conductor de electricidad, turbio o transparente.

Los sensores de nivel para el montaje en manguera/tubo ascendente funcionan de un modo similar, pero sin contacto con el fluido. Si no hay líquido, la luz emitida incide directamente en el receptor. Si entra líquido en la zona de detección, parte de la luz emitida se desvía , llegando menos luz al receptor. En consecuencia, el sensor puede evaluar dicha variación de luz.

Gama de sensores ópticos de nivel continuo

Medición potenciométrica de nivel continuo

El principio de medición Sensores potenciométricos de nivel continuo funciona modificando la relación de tensión entre la varilla de medición del sensor y la pared metálica de los tanques que se van a llenar. El líquido crea un campo de flujo eléctrico, formado por su conductividad eléctrica y la propiedad capacitiva. La sonda de medida se convierte así en un divisor de tensión en el que la relación de las dos tensiones entre sí cambia en función del nivel. La relación entre las dos tensiones es proporcional al nivel de llenado. De forma simple, el sistema de sonda y líquido también puede considerarse un potenciómetro, en el que un cambio de nivel corresponde al giro en un potenciómetro normal.

Gama de sensores de nivel continuo potenciométricos

Medición hidrostática del nivel continuo

El principio de medición Sensores de nivel continuo hidrostáticos se basa en una medida de presión, en la que la célula de medida del transductor de presión mide la presión del fluido de llenado en el fondo del recipiente y calcula así el nivel de llenado correspondiente. A causa de la gravedad, la presión hidrostática aumenta a medida que sube el nivel del recipiente.

Gama de sensores de nivel continuo hidrostáticos

Medida de nivel continuo por ultrasonidos

Sensores de ultrasonidos Los sensores de ultrasonidos se basan en la medida del retraso de la señal ultrasónica. Envían ondas sonoras de alta frecuencia que se reflejan en la superficie del medio a medir. Los medios pueden ser sólidos, líquidos, granulados o pulverulentos. Los objetos transparentes y otros visualmente difíciles de detectar se detectan con sensores de ultrasonidos.
En el caso de sensores de ultrasonidos para una medición continua del nivel, el valor de distancia medido desde el sensor hasta la superficie del medio se obtiene como un valor de tensión. La corriente de salida o la tensión de salida es proporcional al nivel de llenado o la distancia con respecto a la superficie del medio.

Gama de sensores de ultrasonidos

También le podría interesar

Hasta la cima