7 oct 2024

Inspeccionar lo invisible con las cámaras SWIR de Baumer
Las nuevas cámaras SWIR de Baumer resuelven las tareas de inspección en el rango espectral infrarrojo con precisión sin igual.

Baumer amplia su extensa gama de productos de Machine Vision con cámaras SWIR inovadoras de alto rendimiento. Con las nuevas cámaras CX.SWIR.XC, Baumer alcanza un nivel de precisión sin igual para tareas de inspección en el rango espectral infrarrojo. El factor decisivo para esta precisión es el diseño térmico patentado de las cámaras Baumer CX.SWIR.XC. Evita muchos píxeles defectuosos antes que surjan. En combinación con corrección estática y dinámica de píxeles defectuosos a través del firmware de la cámara, la calidad de imagen se acerca mucho a la de los sensores basados en silicio. Las nuevas cámaras CX.SWIR.XC captan longitudes de onda en el rango de 400 a 1.700 nm y, por tanto, pueden utilizarse en el espectro de luz visible así como invisible.

El diseño innovador evita los píxeles defectuosos

Debido a su tecnología, los sensores de InGaAs integrados en las cámaras SWIR modernas presentan muchos más píxeles defectuosos que los sensores CMOS de silicio. Una temperatura baja del sensor de imagen es crucial para minimizar los píxeles defectuosos. Baumer responde a este reto con un innovador diseño térmico de las cámaras SWIR. Una aleta de refrigeración integrada disipa el calor al exterior. Opcionalmente, también puede utilizarse un circuito de refrigeración integrado en la caja. Este circuito, alimentado por aire comprimido o líquidos, disipa el calor al exterior exactamente donde se genera: en el sensor y el objetivo. Refrigeración directa en los puntos críticos reduce los píxeles defectuosos y también acelera la estabilización térmica del sistema global. La cámara está lista para uso más rápidamente para que suministre datos de ima-gen fiables y extremamente precisos.

Datos de imagen de alta precisión para aplicaciones exigentes

El potencial de las cámaras SWIR de Baumer se desarrolla en aplicaciones en la industria de semiconductores, especialmente en el posicionamiento de obleas requiriendo datos de imagen de alta precisión a rápido tiempo de procesamiento. Otras industrias que se benefician de las inovadoras cámaras SWIR de Baumer son las industrias farmacéutica y alimentaría en aplicaciones de detección de nivel y de objetos.

Más información: www.baumer.com/c/47586


Información adicional


Descargas para prensa

Press contact
Hasta la cima