Parte del Baumer GAPI SDK es el denominado Runtime, el cual resulta necesario para programar una aplicación específica del cliente y reúne todos los componentes necesarios para integrar cámaras Baumer en un sistema y controlarlas a través de C++ y C#.
Normalmente, Baumer GAPI se instala en un ordenador de desarrollo mediante Windows® Installer o el administrador de paquetes de Linux®.
De este modo:
Nota |
Para la implementación de una aplicación Baumer GAPI Vision no resulta necesario instalar Baumer GAPI a través del instalador/administrador de paquetes. Puede instalar los pasos necesarios de forma manual o automatizada como parte de un proceso de instalación o implementación con su aplicación Vision. |
La guía de programadores Baumer GAPI Programmers Guide descubre el ajuste de una aplicación en los sistemas operativos Windows® o Linux®. Aquí también encontrará notas sobre qué Header y Library deben integrarse y cuáles deben copiarse posteriormente al sistema de destino con una versión compilada.
Nota |
Si no se utilizan cámaras USB, se suprimen el productor USB (bsysusb.xml) y el archivo de configuración (bsysusb.xml). |
No resulta necesario instalar controladores en los sistemas Linux® porque se utiliza el controlador USB estándar (libusb).
Para el servicio de las cámaras USB de Baumer en sistemas Windows®, se debe instalar el controlador USB suministrado. El controlador se encuentra en el directorio
Baumer también proporciona un controlador de filtro GigE para combinar cámaras GigE de Baumer y sistemas Windows®. El controlador de filtro contribuye a procesar de manera eficiente el flujo de datos de las cámaras GigE y, por lo tanto, reduce la carga del sistema. El controlador de filtro es opcional y se encuentra en el directorio
La instalación del controlador también se puede realizar en «Silent-Mode» y, por lo tanto, se puede integrar en sus propias configuraciones o rutinas de implementación. Para obtener más información sobre los posibles parámetros de la línea de comandos, puede iniciar el instalador correspondiente con el interruptor bdriver_usb64.msi /? o bdrivermanager.exe /?.
Nota |
Sistemas Windows® 7 sin Service Pack 1 Desafortunadamente, debido a los requisitos de seguridad de Windows® 10, ya no es posible instalar el controlador de filtrado, el controlador USB de Baumer ni Baumer GAPI en un sistema Windows® 7 sin parches. Sin embargo, todavía es posible ejecutar con restricciones una aplicación que utilice Baumer GAPI en dicho sistema. Para ello, necesita un sistema de desarrollo donde se pueda instalar Baumer GAPI (al menos Windows® 7 con Service Pack 1). Puede crear una versión a partir de una aplicación allí creada y copiarla directamente en el sistema tal y como se describió anteriormente. |
Restricciones:
En caso de preguntas, póngase en contacto con nuestro Technical & Application Support Center.
Teléfono: +49 3528 4386 845
Correo electrónico: [email protected]