¿Qué es un sensor de presión?

Un sensor de presión convierte los cambios mecánicos de presión en gases o líquidos en señales eléctricas. Los tipos más comunes de sensores de presión se basan en el principio piezoresistivo, capacitivo o piezoeléctrico.

¿Cómo funciona un sensor de presión?

Un sensor de presión mide la presión resultando de la deformación de una membrana sometida a presión. El sensor convierte esta deformación en una señal eléctrica mediante diversas tecnologías, para el procesamiento y la transmisión a dispositivos externos que monitorean y controlan los procesos en función de la presión. La medición de presión es una de las tecnologías más importantes y más utilizadas para monitorear y controlar máquinas y sistemas en la tecnología de procesos. Baumer ofrece una amplia gama de sensores de presión para una gran variedad de aplicaciones.


Estructura y tipos de sensores de presión

Un sensor de presión consta de varios componentes principales. La estructura de un sensor de presión incluye una membrana que se deforma cuando cambia la presión, una zona de absorción de presión con abertura, diversos elementos sensores (por ejemplo, piezoeléctricos, capacitivos o piezoresistivos), una unidad de procesado de señales para amplificar y procesar las señales, una caja protectora y conexiones eléctricas y mecánicas para conectar con dispositivos externos. Estos componentes trabajan juntos para obtener mediciones precisas en diversas aplicaciones.

Básicamente, existen distintos tipos de sensores de presión basados en principios diferentes:

Baumer se ha especializado en los generalmente utilizados sensores de presión resistivos y sensores de presión piezoresistivos. Aquí encontrará los sensores de presión Baumer.


Técnicas para medir la presión

Presión absoluta

La presión absoluta es la presión relativa a un vacío completo y, por tanto, siempre es positiva. Se mide en unidades como Pascal (Pa), Bar o Psi (abs). La medición se realiza con sensores utilizando el vacío como referencia. Los sensores más utilizados son los sensores MEMS así como los sensores capacitivos y los sensores piezorresistivos utilizando la deformación de una membrana o el cambio de propiedades eléctricas para medir la presión.

Ámbitos de aplicación típicos:

Presión relativa

La presión relativa se mide en relación con la presión atmosférica actual y puede asumir valores positivos o negativos. Se especifica en unidades como Pascal (Pa), Bar o Psi (manométrico). Los sensores de presión relativa deben calibrarse periódicamente y utilizan diversas tecnologías, como sensores piezoeléctricos y capacitivos, para convertir las diferencias de presión en señales eléctricas. Muchos de estos sensores disponen de un orificio de ventilación para referenciar.

Ámbitos de aplicación típicos:

Presión diferencial

La presión diferencial es la diferencia de presión entre dos puntos en el sistema y puede asumir valores positivos o negativos. Se mide en unidades como Pascal (Pa), Bar o Psi y utiliza diversas tecnologías de sensores, como sensores de presión capacitivos y piezoeléctricos. Los sensores de presión diferencial son menos sujetos a las condiciones ambientales externas y requieren calibración periódica. La presión diferencial también puede medirse con dos sensores individuales, cuyos dos señales se procesan en la presión diferencial en el controlador.

Ámbitos de aplicación típicos:

Ver tabla de conversión de unidades de presión comunes.


Tecnología de sensores de presión


Dependencia de la temperatura y tolerancia a la temperatura

La precisión de un sensor de presión depende en gran medida de la temperatura ambiente y del medio. La tolerancia de temperatura de cada sensor determina su precisión a diferentes temperaturas.

El error estándar de medición y/o la desviación máxima de medición se especifican en relación con una temperatura de referencia, que suele ser de 20 °C. Sin embargo, un sensor no suele funcionar a 20 °C o a una temperatura constante. Esto tiene un efecto correspondiente en el error de medición estándar y la desviación de medición máxima, que pueden empeorar como consecuencia.

La aplicación puede desviarse de la temperatura de referencia (por ejemplo, 20 °C), de forma que el error estándar de medición o la desviación máxima de medición deben considerarse de manera diferente. A menudo se prefieree un sensor de presión con temperatura estable con menor precisión inicial a un sensor de presión inestable con mayor precisión inicial, en el caso de que la temperatura de funcionamiento se desvía de la temperatura de referencia (por ejemplo, 20 °C).

Dependencia de la temperatura en la máxima divergencia de medición
Dependencia de la temperatura y diferentes precisiones iniciales; azul: sensor de presión Baumer de gran estabilidad, gris: ejemplos de competidores del mercado, azul discontinuo: sensor de presión Baumer de gran estabilidad con una precisión inicial ligeramente inferior
Especificación del error

Baumer especifica el «error máximo», es decir que estadísticamente el 99,7 % de los sensores cumplen la especificación. Los competidores pueden specicar el «error típico», es decir que el 32 % de los productos no cumplen la especificación.

Aquí encontrará nuestra guía sobre el tema: "Interpretar correctamente las especificaciones de los sensores de presión"

Presión en procesos de esterilización

El vapor caliente se utiliza para esterilizar aparatos e instalaciones. Los elementos pequeños, como un sensor (autoclavable PBMH), se pueden esterilizar en una cámara adecuada (autoclave). En el caso de una instalación más grande, el vapor caliente pasa a través de la instalación, lo que se conoce como «Sterilization in place» (SIP). Un sensor debe estar diseñado para ser resistente, incluso si su señal no se valora durante el proceso de esterilización. El sensor debe sobrevivir a la temperatura predominante de, por ejemplo, 134 °C y a la presión por encima de 3 bar durante el período de tiempo de, por ejemplo, 30 minutos. La presión y la temperatura están físicamente interrelacionadas, como se muestra en la curva de vapor saturado.

Presión de vapor saturado en función de la temperatura

Los sensores de presión Baumer PBMx y PFMx resultan ideales para controlar el proceso de esterilización. También proporcionan valores exactos con cambios rápidos de temperatura y, por lo tanto, regulan el proceso de manera fiable a través de la presión, lo que genera la temperatura requerida correspondiente.

Definición de los rangos de presión

Explicación de términos y conexiones

  • Repetibilidad: describe la posible desviación de una sola medición con respecto a la media de muchas mediciones y puede entenderse como círculo de dispersión. Elevada repetibilidad: pequeño círculo de dispersión, baja repetibilidad: gran círculo de dispersión.
  • Precisión: describe la distancia (desplazamiento) entre el valor medio de muchas mediciones y el auténtico valor. Elevada precisión: pequeño desplazamiento, baja precisión: gran desplazamiento.
  • Error de medición estándar: esta información se proporciona mediante el ajuste del valor mínimo (Best Fit Straight Line, BFSL) y describe la repetibilidad (círculo de dispersión).
  • Máxima desviación de medición: incluye el error estándar de medición y el desplazamiento de un sensor.

Tabla de conversión

Las unidades de medida de presión más comunes son los pascales (Pa), los milibares (mbar), los milímetros de columna de agua (mmH₂O), las libras por pulgada cuadrada (psi) y los torr, cuyas conversiones se muestran en la siguiente tabla.
Conversion table of the different pressure units

También le podría interesar

Hasta la cima