08-may-2024

Informe técnico: Cómo los sensores inteligentes de perfil 2D facilitan la inspección
How smart 2D profile sensors ease inspection tasks
los sensores de perfil inteligentes Baumer pueden realizar una comprobación eficiente de la exactitud dimensional de la ranura y/o el resorte en las placas de base.

Control de calidad económica con la serie OX de Baumer

En los controles de calidad suelen utilizarse a menudo soluciones con cámaras o múltiples sensores. Para determinados casos es interesante saber que los sensores inteligentes de perfil 2D son una alternativa muy económica.

Para los controles de calidad en línea las empresas de automatización vuelven a utilizar, por ejemplo, sistemas de visión. No tan conocidos, pero muy eficientes para las tareas de inspección, son los sensores inteligentes de perfil 2D. Este informe técnico muestra los ámbitos de aplicación en los que los sensores de perfil son una solución que ahorra tiempo y costes.

Si un sensor inteligente de perfil 2D es adecuado para las tareas de inspección depende de un solo criterio. El objeto que se debe comprobar debe poseer una característica relevante: se debe poder detectar con el perfil de altura. Si se da este requisito o, si además la información relativa a la distancia es relevante, un sensor de perfil inteligente, como es la serie OX de Baumer, es una muy buena alternativa y posiblemente mejor y más económica que, por ejemplo, sistemas de visión. Los ejemplos son bordes, espacios, diámetros y posiciones de cable o de tubo, o también formas arbitrarias, que son la base para realizar su inspección de calidad. Los ejemplos típicos de aplicación son: comprobación de presencia, integridad, forma o exactitud dimensional. 

Los sensores de perfil aumentan la velocidad

El uso de un sensor inteligente de perfil 2D para las inspecciones de calidad ofrece principalmente dos ventajas:

  1. Altas velocidades de objeto, aceleración de los periodos de ciclo: los períodos de ciclo juegan un papel decisivo en la productividad. Aquí, la serie OX puede ayudar a acelerar considerablemente los procesos, ya que con una tasa de hasta 800 Hz puede diferenciar bastante más rápido las piezas correctas de las incorrectas que el sistema de cámaras. 
  2. Invariancia frente a contrate: situaciones en las que es difícil conseguir una buena relación de contraste suponen un reto para las soluciones basadas en cámaras. Si aquí fuera posible una inspección con la información de alturas, un sensor de perfil inteligente de la serie OX funciona aquí de manera mucho más estable en el proceso.

En resumen: al igual que hoy en día los ingenieros utilizan un Smart Vision Sensor para detectar los criterios de calidad en una imagen de cámara, la nueva clase de sensor de la serie OX se puede utilizar para llevar a cabo las tareas de inspección basadas en formas, bordes, espacios, círculos, distancias, etc. La serie OX es especialmente adecuada para ello si la información necesaria no se puede extraer o no se puede extraer fácilmente a partir de una imagen en escala de grises.

Listos para usar rápidamente

Los sensores de perfil inteligentes de Baumer destacan por su fácil manejo por medio de la interfaz web integrada. Allí se pueden configurar de forma libre hasta siete herramientas de medición con soporte gráfico. Una ventaja adicional es la visualización en directo de la tarea de medición en la interfaz web. Los ajustes del sensor se pueden comprobar, ajustar y optimizar directamente. La caja compacta y la alimentación a través de Ethernet permiten una integración sencilla. Combinada con una precisión de hasta 5 micras, la serie OX ofrece nuevas posibilidades precisas y seguras durante los procesos.

De este modo resultan numerosas ventajas para las tareas de inspección en comparación con soluciones alternativas:

  • Los sensores de perfil inteligentes 2D de la serie OX se pueden integrar de manera rápida y fácil. 
  • La caja de herramientas de funciones permite procesar por completo los datos del perfil directamente en el sensor. 
  • La iluminación para los accesorios basados en cámaras es un aspecto crítico, se suprime al integrar un sensor de perfil. La línea láser de OX garantiza un rendimiento sólido sin iluminación externa. 
  • No se requiere procesar posteriormente los datos en el control.

Conclusión

Los sensores inteligentes de perfil 2D de la serie OX se pueden utilizar en cualquier lugar donde sean posibles las comprobaciones de OK/NOK mediante una evaluación de una forma o de características por medio de información de alturas. Esta nueva clase de sensores inaugura unas soluciones rentables para la comprobación de la forma y la exactitud dimensional, para las verificaciones de presencia y las verificaciones de dimensiones, por ejemplo:

  • Exactitud dimensional de ranura y/o resorte en las placas de base
  • Cierre seguro de recipientes para alimentos
  • Control de presencia simplificado en la automatización de laboratorio
     

Baumer OX series
Imagen 1: en cualquier lugar donde sea posible realizar comprobaciones de OK/NOK mediante la evaluación de una forma o de características mediante información de alturas se podrán utilizar los sensores inteligentes de perfil 2D de la serie OX de Baumer. La nueva clase de sensores inaugura soluciones rentables para la comprobación de la forma y la exactitud dimensional, para las verificaciones de presencia y las verificaciones de dimensiones. Imagen: Baumer
How smart 2D profile sensors ease inspection tasks
Imagen 2: los sensores de perfil inteligentes Baumer pueden realizar una comprobación eficiente de la exactitud dimensional de la ranura y/o el resorte en las placas de base. Imagen: Baumer
OX
Imagen 3: los sensores inteligentes de perfil 2D de la serie OX combinan una caja compacta con un manejo fácil gracias a la interfaz web integrada. Imagen: Baumer

Descargas para prensa

Contacto con la prensa
Hasta la cima