La instalación de los interruptores de precisión My-Com requiere un montaje cuidadoso. Se recomienda un par máximo de 2,5 Nm.
El My-Com E con clavija de metal duro y el My-Com D con una bola de acero endurecido se pueden acercar en un ángulo máximo de 30°.
Los My-Com A, B, BS, C, F, G y M solo pueden aproximarse axialmente, ya que la punta puede romperse cuando se aproxima lateralmente o pueden producirse imprecisiones en el punto de conmutación.
El interruptor de precisión My-Com debe fijarse firmemente para que el soporte no vibre. De este modo, se logra un muestreo sin errores. En el caso de fuertes vibraciones y elevadas aceleraciones, puede producirse una conmutación incorrecta debido a la inercia de la bola de contacto.
El cable no puede doblarse directamente detrás de My-Com para evitar que se rompa el cable.