Sensores fotoeléctricos con ocultación del fondo

El sensor fotoeléctrico de reflexión debe alinearse con el objeto. La distancia de detección debe ajustarse a una distancia entre el objeto y el fondo. El fondo debe encontrarse, al menos, a la distancia de la reducción de la distancia de detección del sensor en negro detrás del rango establecido.

Reflexionslichttaster_Hintergrundausblendung_Diagramm.jpg

En el caso de sensores fotoeléctricos de reflexión con ocultación de fondo, el diagrama de distancia de detección está indicado para un ajuste óptimo. Representa la reducción de la distancia de detección en función de la distancia de detección en blanco para diferentes grados de remisión. Es decir, la distancia en la que se reduce la distancia de detección en negro o gris en comparación con el blanco. Si se introduce la distancia de detección ajustada en blanco en el eje X del diagrama, se puede consultar la reducción de la distancia de detección en negro o gris en el eje Y. La reducción de la distancia de detección también muestra cuánto se aleja un objeto negro o gris del fondo blanco. 


Barreras fotoeléctricas sin reflector

La barrera fotoeléctrica SmartReflect debe alinearse con una parte de la máquina dentro del rango de detección. A continuación, se programa esta parte de la máquina mediante Teach-in.

Conviene garantizar que existe una zona muerta inmediatamente delante de la parte de la máquina, que se configura automáticamente durante la programación. La zona muerta se determina especificando el rango de detección (Sa) en % de la posición de fondo (Sde).


Sensores fotoeléctricos con diferenciación de intensidad

En el caso de sensores fotoeléctricos de reflexión conforme al principio de diferenciación de intensidad, se indica la señal relativa de recepción. Representa el nivel de señal recibido en el caso de un objeto blanco en función de la distancia. Con ayuda de este diagrama, se puede determinar la distancia de detección de un objeto no blanco. Para ello, se requiere el factor de corrección del material correspondiente.

Reflexionslichttaster-Intensit-tsunterscheidung-Tabelle_EN.jpg
Factor de corrección

Tanto el material como las propiedades de la superficie del objeto (según la reflectividad) influyen en la distancia de conmutación de un sensor fotoeléctrico de reflexión con diferenciación de intensidad. Se deben aplicar los siguientes valores a la señal relativa de recepción (KF) o aproximadamente a la distancia (KFd) para determinar la distancia de conmutación corregida.

Products_Presence_Photoelectric_intensity_mounting_EN.png

Barreras luminosas de reflexión

Existe un diagrama de reserva de función independiente para cada sensor. Dado que la seguridad de funcionamiento se ve significativamente influenciada por las condiciones ambientales, se debe garantizar que la barrera fotoeléctrica funciona con la mayor reserva de señal posible.

Products_Presence_Photoelectric_retro_reflective_mounting_v2.jpg

En el caso de haces de luz finos, como los que se producen en los sensores láser, el tamaño del punto de luz en el reflector en relación con la estructura triple resulta importante en la selección del reflector o la lámina reflectante. Se debe utilizar una lámina reflectante o un reflector especial para sensores láser hasta un diámetro de punto de 1,5 mm y reflectores con microestructuras de hasta 3 mm de diámetro de punto. Además, se debe garantizar que la lámina reflectante o el reflector no se utilice en la zona de enfoque.


Barreras fotoeléctricas unidireccionales

El emisor y el receptor deben estar alineados entre sí. Cuanto más estrecho sea el ángulo de emisión y recepción, se debe hacer con mayor precisión.


Ir a los productos

Hasta la cima