I nostri clienti lo sanno da tempo: Con Baumer si può fare di più. Più prestazioni del sensore, più robustezza, più servizio clienti.
Secondo l'ultima indagine di Frost & Sullivan sulla tecnologia dei sensori di processo, siamo anche un leader a livello mondiale. L' analisi del mercato globale conferma Baumer come "Enabling Technology Leader" con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni e una straordinaria esperienza cliente.
Per Baumer, il premio Enabling Technology Leadership Award 2024 è il più recente riconoscimento dei risultati eccezionali. Dopo i numerosi riconoscimenti per prodotti innovativi come il sensore a bolle PAD20 e il sensore di analisi PAC50, il premio Frost & Sullivan riconosce ora le prestazioni complessive di Baumer come azienda innovativa e orientata al cliente.
Date un'occhiata alla nostra gamma completa di prodotti per l'automazione dei processi.
Molti processi industriali richiedono condizioni di pressione controllate con precisione. Baumer offre un'ampio portafoglio di sensori di pressione per applicazioni industriali e igieniche, con una vasta scelta di connessioni al processo e di adattatori. La precisione dei valori misurati, la rapidità di messa in servizio e l'interfaccia digitale IO-Link consentono di aumentare la produttività e di risparmiare sui costi.
I robusti e intelligenti sensori di livello Baumer aumentano la produttività dell'impianto e garantiscono una qualità costante del prodotto. La collaudata tecnologia dei sensori offre la soluzione giusta per il rilevamento del livello limite o per la Misura continua del livello con molti principi diversi. Le applicazioni globali a livello industriale o l'elaborazione di prodotti sciolti e di requisiti specifici di settore, come ad esempio la produzione di alimenti e bevande, vengono coperti dalle nostro amplio portafoglio di prodotti.
La registrazione precisa dei flussi di volume e di massa costituisce la base per un controllo efficiente del processo. Le misure di alta precisione assicurano che i processi possano essere gestiti con la massima sicurezza, il minimo impiego di risorse e il minor consumo energetico possibile. I sensori di flusso Baumer possono essere utilizzati in tutti i liquidi e sono caratterizzati da misure precise e stabili. Pertanto, contribuiscono in modo significativo ad aumentare l'efficienza degli impianti di processo.
I sensori di conducibilità Baumer sono utilizzati per la separazione e l'analisi dei fluidi nelle applicazioni dell'industria alimentare e delle bevande e nella tecnologia di trattamento delle acque. Si distinguono per la massima precisione e i brevi tempi di risposta. La visualizzazione del processo avviene tramite l'intuitivo touch screen con visualizzazione selezionabile dei dati di processo.
Il sensore a bolle PAD20, che ha vinto diversi premi per l'innovazione, è una specialità. L'esclusivo sensore rileva anche le più piccole bolle d'aria e di gas nei liquidi, aumentando così l'efficienza delle risorse, la sicurezza alimentare e l'efficienza complessiva dell'impianto.
I sensori di temperatura Baumer sono ideali per monitorare e controllare la temperatura dei processi di fluidi e gas nella costruzione di macchine e dispositivi e nell'industria di processo. Ideale anche per il monitoraggio e il controllo della temperatura nei processi igienici e nei sistemi CIP. Il portafoglio personalizzato comprende naturalmente anche varianti con IO-Link Dual Channel per una rapida messa in servizio e preziosi dati aggiuntivi.