Belgique be Français

Économisez des millions, dès maintenant

Découvrez les économies que vous pourriez réaliser grâce à la séparation de phases du process de nettoyage NEP et économisez jusqu’à 1 million de litres de médias par an.

La surconsommation d’eau liée au process NEP s’élève à

Citation Craig Nelson, Food Automation LLC

0 litres par jour et par installation


Que peut-on faire pour économiser les ressources ?

Dans le secteur agroalimentaire, les installations sont nettoyées plusieurs fois par jour afin de garantir la sécurité alimentaire. Lors de la séparation de phases du process NEP, chaque seconde compte pour économiser de précieuses ressources. Les différents liquides tels que l’eau, les solutions alcalines et les acides coûtent cher, polluent l’environnement et doivent être utilisés avec parcimonie. Le capteur de conductivité CombiLyz® AFI effectue une analyse et une différenciation précises des liquides. L'automate réalise la séparation de phases en se basant sur les résultats de mesure.

Chaque seconde compte

Le capteur de conductivité permet de définir le média en cours dans le cycle de nettoyage. Il mesure très précisément la conductivité électrique pour déterminer le type de média : par exemple du lait, de l’eau, de l’acide ou une solution alcaline. Pour économiser les médias, la précision de la mesure et le temps de réaction sont également des facteurs d’influence importants. Dans un premier temps, pour que le capteur reconnaisse le liquide et que la commande réagisse rapidement, et dans un second temps pour qu’il s’adapte aux variations de température.

Vous cherchez la rapidité ?

Le capteur de conductivité CombiLyz® AFI est la solution

Grâce à sa compensation en température rapide, la commande réagit plus vite pour séparer chaque phase en commutant les vannes. Cette caractéristique importe surtout car le changement de température entraîne également une modification de la conductivité du milieu. Idéalement, un capteur doit donc mesurer simultanément la température et la conductivité pour compenser les différences qui influeraient sur le résultat de mesure. Les cycles de nettoyage sont plus courts, ce qui augmente le temps disponible pour l’activité réelle des installations : le remplissage des contenants.

Compensation en température rapide en seulement secondes


Votre solution pour des process de nettoyage plus efficaces

Différenciation rapide et précise des médias lors de la séparation de phases du process de nettoyage NEP grâce au capteur de conductivité CombiLyz® robuste, hygiénique et rapide.

Le secret de la compensation en température rapide de CombiLyz® AFI réside dans sa pointe de capteur en plastique PEEK, au design monobloc hygiénique. Elle contient le capteur inductif servant à la mesure de la conductivité électrique ainsi qu’un capteur de température à réaction rapide. La masse thermique de la pointe du capteur est moindre, tout comme sa résistance à la transmission de chaleur, ce qui permet au capteur de température de réagir très rapidement aux importantes variations de température.

Quels sont les avantages ?

  • Réduction des déchets de produits chimiques

    Séparation de phases précise grâce à la compensation en température rapide

  • Long cycle de vie

    Pointe de capteur robuste, boîtiers IP67 et IP69K, résistant à des températures élevées jusqu'à 143°C et à une pression de 16 bar

  • Paramétrage facile

    Écran couleur tactile, interface utilisateur basée sur PC ou paramétrage via Master IO-Link, version avec électronique d'évaluation déportée, plusieurs longueurs de sonde selon le diamètre de tuyau

  • Valeur ajoutée grâce aux données numériques des capteurs

    Transmission numérique des données sans perte, sortie simultanée des valeurs de conductivité et de concentration, augmentation de la vitesse de mesure par combinaison des données du capteur

  • Bonne visualisation du process

    Grand écran, orientable à 360°, librement programmable


Livre blanc : zéro gaspillage

Piloter plus efficacement le process de nettoyage

Ce livre blanc vous apprend comment des milliers de litres d’eau et de produit de nettoyage sont économisés chaque année à l’aide d’installations modernes et de capteurs adaptés.

La performance au service de la préservation des ressources


Intéressés?


Au sommet