최근 뉴스 보관소

동급 대비 가장 정밀한 레이저 거리 센서, 새로운 Baumer OM60

컴팩트한 하우징에 탁월한 측정 성능을 갖춘 새로운 고성능 레이저 거리 센서 OM60은 최대 ±3 μm의 선형성 편차와 0.12 μm의 뛰어난 반복성으로 정밀도를 높였습니다.

비동기 모터에 완벽한 새로운 HOG800 시리즈의 스마트 HeavyDuty 엔코더

"Hübner-Berlin" 브랜드의 Baumer 엔코더는 70년 동안 HeavyDuty 응용 분야의 벤치마크가 되어 왔습니다. Baumer는 이제 새로운 HOG800 시리즈를 통해 오배선, 축전류, 과전압 및 기계적 스트레스에 대한 보호 기능이 더욱 강화된 성공적인 모델의 차세대 모델을 선보이고 있습니다.

웹 엣지와 여백을 안전하게 확인함

다재다능한 센서인데 과소평가되어 있습니다: 스마트 2D 프로파일 센서는 바로 사용할 수 있고 예를 들어 엣지 제어용으로 사용하는 등 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다. 4가지 지능형 사용: 
물체는 벨트 위 정확히 어디에 있습니까? 얼마나 높습니까? 엣지가 균등하게 진행됩니까? 많은 자동화 공정에서 원활한 생산을 위해서는 이러한 정보가 필요합니다. 이 데이터를 감지하기 위해서는 일반적으로 광학용, 유도용 또는 초음파용 센서가 사용되며 일부분 카메라가 사용됩니다. 다재다능하지만 잘 알려지지 않은 대안으로는 스마트 2D 프로파일 센서가 있습니다. 이 글에서는 Baumer의 강력한 프로파일 센서가 얼마나 사용자 친화적이고 비용 효율적인 솔루션을 가능하게 하는지 네 가지 예를 보여줍니다. 

AutomationsBest Award for Baumer level sensor PLP70

Baumer innovations are well-received, both by users and the professional audience of the trade magazine "messtec drives Automation" (Wiley). The smart level sensor CombiLevel PLP70 has finished first place in the voting for the AutomationsBest Award in the category Best Product. Product manager Julian Budde received the award at SPS 2023 in Nuremberg.

Robust encoder for maximum safety

The EAM580RS magnetic encoder in certified safety design simplifies engineering in safety-relevant fields of application. The safety encoder was specially developed for harsh outdoor applications and mobile machines and is immune to shocks and vibrations.

BrauBeviale: Baumer presents sensor solutions for improved efficiency

At upcoming BrauBeviale in Nuremberg (28 - 30 November),sensor expert Baumer will be presenting intelligent sensor solutions for the brewing and beverage industry. The trade show focuses on resource efficiency, which can be significantly increased with smart Baumer products. Further to their core competencies in the field of process sensor technology, Baumer is presenting their high-performance sensor solutions for packaging applications.
맨 위로