Messa in servizio e montaggio delle fotocellule e dei sensori fotoelettrici.
Messa in servizio e montaggio delle fotocellule e dei sensori fotoelettrici
Sensori fotoelettrici a riflessione con soppressione dello sfondo
Il sensore fotoelettrico a riflessione diretta deve essere orientato verso l’oggetto. La larghezza di rilevamento deve essere regolata su una distanza tra oggetto rilevato e sfondo. Lo sfondo deve trovarsi almeno alla distanza della riduzione della larghezza di rilevamento del sensore sul nero dietro la larghezza di rilevamento impostata.
Nei sensori fotoelettrici a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, il diagramma della larghezza di rilevamento indica una regolazione ottimale. Rappresenta la riduzione della larghezza di rilevamento in funzione della larghezza stessa sul bianco per diversi fattori di riflessione. Ovvero a quale distanza la larghezza di rilevamento sul nero o grigio si riduce rispetto al bianco. Se la larghezza di rilevamento impostata sul bianco viene registrata sull’asse X del diagramma, sull’asse Y è possibile rilevare la riduzione della larghezza di rilevamento sul nero o grigio. La riduzione della larghezza di rilevamento indica anche a quale distanza minima un oggetto nero o grigio debba essere allontanato da uno sfondo bianco.
Con oggetti riflettenti e brillanti, il riflesso diretto non può cadere sul ricevitore. Tale condizione può essere prevenuta inclinando leggermente il sensore.
Occorre verificare che un oggetto da rilevare si avvicini lateralmente all’area attiva del sensore, in questo modo si prevengono commutazioni errate dovute alle deviazioni del fascio di luce sui bordi.
Fotocellule senza riflettore
La fotocellula SmartReflect deve essere orientata verso una parte della macchina all’interno dell’area di rilevamento. Tale parte della macchina viene successivamente appresa tramite teach-in.
Immediatamente a valle della parte della macchina occorre verificare la presenza di una zona morta che viene impostata automaticamente con la funzione teach-in. La zona morta viene determinata indicando l’intervallo di rilevamento (Sa) in % della posizione dello sfondo (Sde).
Per prevenire commutazioni errate, occorre verificare che un oggetto da rilevare si avvicini lateralmente all’area attiva del sensore.
Sensore fotoelettrico a riflessione con differenza di intensità
Nei sensori fotoelettrici a riflessione, secondo il principio della differenza di intensità, viene indicato il segnale di ricezione relativo. Rappresenta il livello di segnale ricevuto con un oggetto bianco in funzione della distanza. Il presente diagramma consente di determinare la larghezza di rilevamento con un oggetto non bianco. A tal proposito, è necessario il fattore di correzione del materiale corrispondente.
Fattore di correzione
Il materiale e la finitura superficiale dell’oggetto (in base alla reflettività) influiscono sulla distanza di commutazione di un sensore fotoelettrico a riflessione con differenza di intensità. Per determinare la distanza di commutazione corretta occorre, quindi, applicare i seguenti valori al segnale di ricezione relativo (KFs) o approssimativamente alla distanza (KFd).
Fotocellule a riflessione
Per ogni sensore esiste un diagramma di riserva funzionale. Poiché la sicurezza di esercizio viene sensibilmente influenzata dalle condizioni ambientali, occorre verificare che la fotocellula funzioni con la massima riserva di segnale possibile.
Nei fasci di luce stretti, come nel caso dei sensori laser, la grandezza dello spot luminoso sul riflettore rispetto alla microstruttura riveste un ruolo importante al momento della scelta del riflettore o della pellicola riflettente. Fino a un diametro dello spot di 1,5 mm occorre utilizzare un’apposita pellicola riflettente o riflettore per sensori laser, fino a un diametro di 3 mm invece riflettori con microstrutture. Inoltre, occorre verificare che la pellicola riflettente o il riflettore non venga utilizzata/o nell’area del punto focale.
La pellicola riflettente è orientata e centrata.
La pellicola riflettente può essere inclinata di max 15°.
Per garantire un funzionamento corretto, l’oggetto deve coprire la pellicola riflettente o almeno avere la grandezza del diametro del fascio.
Fotocellula a sbarramento
Trasmettitore e ricevitore devono essere configurati in sequenza. Più stretto è l’angolo di ricezione e riflessione, in modo più accurato dovrà avvenire.