7-ott-2024

Ispezione dell'invisibile con le telecamere SWIR di Baumer
Foto_Teaser_SR-VT_SWIR_VCXG_720x405-Screen.jpg
Le nuove telecamere SWIR di Baumer risolvono i compiti di ispezione nella gamma di lunghezze d'onda dell'infrarosso con precisione ineguagliabile.

Baumer amplia il suo portafoglio di telecamere per la visione artificiale con telecamere SWIR ad alte prestazioni. Con le nuove termocamere CX.SWIR.XC, Baumer consente ora un livello di precisione mai raggiunto prima per le attività di ispezione nella gamma spettrale dell'infrarosso. Il fattore decisivo per questa precisione è il design termico brevettato delle telecamere Baumer CX.SWIR.XC. Previene i pixel difettosi prima che si verifichino. Grazie alla correzione statica e dinamica dei pixel difettosi tramite il firmware della telecamera, la qualità dell'immagine si avvicina molto a quella dei sensori al silicio. Le nuove telecamere CX.SWIR.XC rilevano lunghezze d'onda nella gamma 400 - 1700 nm e permettano l'uso sia nello spettro della luce visibile che in quello della luce non visibile.

Il design innovativo previene i pixel difettosi


A causa della loro tecnologia, i sensori InGaAs utilizzati nelle telecamere SWIR moderne presentano un numero molto maggiore di pixel difettosi rispetto ai sensori CMOS basati sul silicio. Una bassa temperatura del sensore di immagine è fondamentale per ridurre al minimo il numero di pixel difettosi. Baumer risponde a questa sfida grazie al design termico delle telecamere SWIR. Un'aletta di raffreddamento integrata dissipa il calore verso l'esterno. C'è anche un canale di raffreddamento integrato nella custodia per uso opzionale. Questo canale, alimentato da aria compressa o liquidi, dissipa il calore all'esterno, esattamente dove viene generato: sul sensore e sulla lente. Il raffreddamento delle punti critici riduce il numero di pixel difettosi e accelera la stabilizzazione termica dell'intero sistema. La telecamera è pronta all'uso più rapidamente per fornire in modo affidabile dati di immagine estremamente precisi.

Dati di immagine ad alta precisione per applicazioni gravose

Le possibili applicazioni delle telecamere SWIR Baumer includono l'industria dei semiconduttori, in particolare il posizionamento dei wafer, dove sono richiesti dati di immagine di alta precisione e tempi di produzione rapidi. Altri settori che beneficiano dell'aggiunta di telecamere SWIR al portafoglio Baumer sono l'industria farmaceutica e alimentare per il rilevamento del livello di riempimento e di oggetti estranei.

Ulteriori informazioni: www.baumer.com/c/47586

Ulteriori informazioni


Download stampa

Press contact
In alto