Ich übernehme den First-Level-Support bei Anlagenstörungen und die Instandhaltung unserer Produktionsanlagen. Dazu gehören die Bestück-Anlagen in der Elektronikfertigung, aber auch die Anlagen und Produktionsinseln in der Endmontage. Das heisst: Ich plane und organisiere die Wartungen der Maschinen, kümmere mich um die Ersatzteile, schreibe die dafür benötigten Wartungspläne, vereinbare Termine mit unseren Maschinenherstellern und betreue die Servicetechniker vor Ort.
.
Du übernimmst noch zwei zusätzliche Rollen - welche sind das?
Zusätzlich kümmere ich mich um die Prüfmittelüberwachung und bin die ESD-Beauftragte am Standort. Bei der Prüfmittelüberwachung sorge ich dafür, dass jedes Prüfmittel regelmässig auf Genauigkeit geprüft wird. Zur Rolle der ESD-Beauftragten am Standort gehört die Überprüfung der Produktionsarbeitsplätze und die regelmässige Schulung der Kolleg/innen über ESD – also den physikalischen Vorgang der «elektrostatischen Entladung», der für uns als Hersteller von Sensoren ein äusserst zentrales qualitäts- wie auch sicherheitsrelevantes Thema ist.
.
Welche Eigenschaften benötigt man, um in der Produktion bei Baumer einen guten Job zu machen?
Man benötigt eine schnelle Auffassungsgabe und Flexibilität, um das Gelernte schnell und präzise einzusetzen. Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit sollten deine Stärken sein. Immer fokussiert auf das Detail, aber das grosse Ganze nicht aus den Augen verlieren. Vom Teamplayer bis zum eigenständigen Arbeiten – in der Produktion ist beides sehr gefragt.
.
Wie erlebst Du das Unternehmensumfeld bei Baumer?
Man hat die Möglichkeit sich in verschiedene Themen einzuarbeiten und bekommt dafür auch die benötigte Unterstützung von den Vorgesetzten und Teamkolleg/innen. Ich finde es toll, dass man ein Sommer- und ein Winterfest für die Mitarbeitenden veranstaltet und die unterschiedlichen Abteilungen mit Teamevents näher zueinander bringt.
.
An welchen Moment bei der Arbeit erinnerst Du Dich besonders gerne?
Als ich zum ersten Mal die Wartung unserer Bestück-Anlage alleine erfolgreich abgeschlossen hatte. Dazu gehörte auch die Wartung der Bestück-Köpfe, die sehr komplex aufgebaut sind.