10.10.2023

„Die SwissSkills sind ein geniales Event“
Baumer_SwissSkills_Siegerinterview_720x405.jpg
Pascal Bilger zählt zu den besten Nachwuchs-Elektronikern der Schweiz.

Gleich nach seiner erfolgreichen Elektroniker-Ausbildung bei Baumer hat sich Pascal Bilger den Vizemeistertitel der Elektroniker bei den Berufsmeisterschaften SwissSkills 2023 gesichert. Wie der 19-Jährige den Wettbewerb erlebt hat, welche Rolle sein Ausbildungsunternehmen Baumer dabei spielt und was er als nächstes vorhat, erzählt er im Interview.

Glückwunsch, Pascal! Du zählst zu den besten Nachwuchs-Elektronikern der Schweiz und konntest Dir bei den Berufsmeisterschaften SwissSkills in Bern jetzt sogar den Vize-Meistertitel sichern. Wie hast Du die SwissSkills Finalrunde in Bern erlebt? 

Ich fand die SwissSkills ein geniales Event und war sehr überrascht, dass es so ein starkes Miteinander war. Man tritt zwar gegeneinander an und der Stress ist wirklich gross, aber zugleich habe ich mich in der Gruppe sehr wohl gefühlt. Der Austausch während der drei Tage Wettbewerb war wirklich super. 

Warum bist Du auf die Idee gekommen, Dich mit den besten Elektronikern der Schweiz zu messen?

Als ich im ersten Lehrjahr bei Baumer war, hatte auch schon ein Kollege bei den SwissSkills teilgenommen, und schon da war für mich klar: das will ich auch. Unser Berufsbildner hat mich bei meinem Plan noch bestärkt. 

Wie hast Du Dich auf den Wettbewerb vorbereitet und wie hat Dich Dein Ausbildungsunternehmen Baumer dabei unterstützt?

Ich habe mir die Hilfsmittel, die man für den Wettbewerb braucht, gebaut, zum Beispiel das Mikrocontrollerboard. Baumer hat mich bei der Vorbereitung unterstützt, indem ich Zeit und Materialien für die Vorbereitung bekommen habe, etwa elektronische Bauteile. Und wenn ich irgendeine Frage hatte, konnte ich mir natürlich immer bei den Fachkollegen Rat holen.  

Du hast Deine Ausbildung zum Elektroniker bei dem Sensorspezialisten Baumer absolviert. Welche Rolle spielt das Baumer Ausbildungskonzept für Deinen Erfolg bei den SwissSkills? 

Bei Baumer werden in den ersten zwei Ausbildungsjahren die Grundlagen erklärt. In den letzten beiden Jahren kann man sein Wissen im Betrieb dann ganz praktisch anwenden. Das finde ich cool, und es hat mir bei den SwissSkills sehr geholfen, weil ich hier die Praxiserfahrung aus dem Betrieb sehr gut nutzen konnte. 

Was waren die Highlights Deiner Elektroniker-Ausbildung bei Baumer? 

Mir haben immer die praktischen Herausforderungen am besten gefallen, bei denen ich im Betrieb etwas beitragen konnte. Vor allem wenn ich für ein Projekt von der Hardware bis zur Software alles selber entwickeln konnte. 

Baumer will mit smarten Sensoren einen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten. Was treibt Dich an?

Mein persönlicher Antrieb ist die Faszination für die Elektronik, verbunden mit meinem Wissensdurst. Darum gehe ich jetzt auch an die ETH Zürich, um richtig vertieft die Grundlagen zu lernen.   

Woher kommt Deine Leidenschaft für Technik? Was fasziniert Dich an der Welt der Elektronik?

Die Liebe zur Technik liegt bei uns schon in der Familie. Die Elektronik finde ich besonders spannend, weil sie ja überall drinsteckt. Ich finde es wahnsinnig cool, wenn man auf eine Schaltung guckt, sofort die Baugruppen erkennt und versteht, wie das funktioniert.  

Was sind Deine Pläne für die Zukunft?

Ich mache gerade meinen Bachelor in Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH Zürich und will das bis zum Master weitermachen. Mal sehen, was ich danach mache: vielleicht zurück in die Industrie, in die Forschung oder ein Startup gründen. 

Nach oben