Installation des barrières photoélectriques et détecteurs réflex
Installation des barrières photoélectriques et détecteurs réflex
Détecteurs réflex avec élimination de l’arrière-plan
Le détecteur réflex doit être orienté vers l’objet. La portée doit être réglée sur une distance située entre l’objet à détecter et l’arrière-plan. L’arrière-plan doit se trouver derrière la portée réglée au moins à une distance égale à la réduction de cette même portée du détecteur sur fond noir.
Pour les détecteurs réflex avec élimination de l’arrière-plan, on se réfère, pour un réglage optimal, au diagramme de la portée. Il indique la réduction de la portée sur fond blanc en fonction de la portée pour différents degrés de luminance de réflexion. Ceci indique de combien se réduit la distance de la portée sur fond noir ou gris par rapport à celle sur fond blanc. Si on reporte sur l’axe X du diagramme la valeur de la portée réglée sur fond blanc, on peut alors lire sur l’axe Y du diagramme la réduction de la portée sur fond noir ou gris. La réduction de la portée montre également de combien un objet noir ou gris doit au moins être éloigné d’un arrière-plan blanc.
Pour des objets brillants ou réfléchissants, le rayon réfléchi directement par l’objet ne peut venir frapper directement le récepteur. Ceci peut être évité en inclinant légèrement le détecteur.
Il faut faire attention que l’objet à détecter se présente latéralement par rapport à la zone active du détecteur de façon à éviter des commutations intempestives suite à une déviation du rayon lumineux par les bords de ce même objet.
Barrières lumineuses sans réflecteur
La barrière SmartReflect doit être alignée sur une pièce de la machine située à l’intérieur de la plage de détection. L’apprentissage de cette pièce de la machine est ensuite effectué par le processus Teach-in.
Il faut tenir compte que juste devant la pièce de la machine il existe une zone morte qui est automatiquement réglée lors de l’opération Teach-in. La zone morte est déterminée lors de la spécification de la plage de détection en % de la position de l’arrière-plan.
Il faut tenir compte que l’objet à détecter doit s’approcher latéralement de la plage active du détecteur afin d’éviter les fausses commutations.
Détecteurs réflex énergétiques
Pour les détecteurs réflex fonctionnant selon le principe discriminatif de l’intensité (énergétique), le signal relatif de réception est indiqué sur le diagramme. Il représente, pour un objet blanc, le niveau du signal reçu en fonction de la distance. Au moyen de ce diagramme, il est possible de déterminer la portée de détection pour un objet qui n’est pas blanc. A cette fin, on utilise le facteur de correction du matériau en question.
Facteurs de correction
Le matériau ainsi que la structure de la surface de l’objet (correspondant au pouvoir de réflexion) ont une influence sur la distance de commutation d’un détecteur réflex énergétique. Pour la détermination de la distance de commutation corrigée, il est, pour cette raison, nécessaire d’utiliser les valeurs suivantes pour le signal de réception relatif (KFs) et de façon approximative pour la portée (KFd).
Barrières réflex
Pour chaque détecteur, il existe un diagramme de réserve de fonctionnement propre. Etant donné que la sécurité de service est influencée par les conditions ambiantes, il faut s’assurer que la barrière réflex travaille avec une réserve de signal la plus élevée possible.
Pour des rayons lumineux étroits comme on en trouve sur les détecteurs laser, la dimension du spot lumineux sur le réflecteur par rapport à la structure prismatique de ce même réflecteur est très importante lors du choix du réflecteur ou de la feuille de réflexion. Jusqu’à un diamètre du spot de 1,5 mm, il faut utiliser une feuille de réflexion et jusqu’à un diamètre du spot de 3 mm, on utilisera des réflecteurs à microstructures. De plus, il faut faire attention à ce que la feuille de réflexion ou le réflecteur des détecteurs avec rayon lumineux focalisé ne se trouvent au foyer.
Le réflecteur est ajusté et centré.
Le reflecteur peut etre incline de 15 °C au maximum.
Pour un fonctionnement optimal, l’objet doit masquer le reflecteur ou tout au moins presenter une surface au moins equivalente au diametre du rayon lumineux.
Barrières simples
L’émetteur et le récepteur doivent être bien alignés l’un par rapport à l’autre. Plus l'angle d'émission et de réception est étroit, plus l'alignement mécanique doit être précis.