How does a pressure sensor work?

Os sensores de pressão permitem soluções individuais para quase todas as tarefas no campo da medição de pressão – absolutamente precisas e fiáveis. Para especificar o produto correto, as condições de instalação (nivelada, não nivelada), os requisitos específicos da aplicação (higiénicos, industriais) e as propriedades do agente devem ser tidos em consideração.

Para os produtos

Tipos de pressão

Pressão absoluta:

Pressão relativa:

Intervalo de medição combinado:

Pressão diferencial:

Teaser_Know-how_E-Zchn-6564_600x338.jpg

Structure and types of pressure sensors

Baumer pressure sensors basically work with two different pressure measurement methods. The method to be used depends on the intended use of the sensor.

Resistive pressure measurement:
In resistive pressure measurement, the deformation of a thin metal body or a ceramic membrane leads to a change in electrical resistance. When the metal strip is stretched by pressure, it becomes longer and its electrical resistance increases. When the metal strip is compressed, its cross-sectional area increases and its electrical resistance decreases. The change in resistance is then recorded as an electrical signal and converted into pressure.

Piezoresistive pressure measurement:
This principle is also based on the change in electrical resistance when a material is deformed. However, this measurement principle uses a piezoresistive material. This material has the property that the mechanical stress that occurs during deformation (stretching or compression) also causes a change in electrical conductivity. The change in resistance is greater than with resistive pressure measurement.

In addition to the types of pressure measurement and pressure sensors listed here, piezoelectric, capacitive and inductive pressure sensors are also mentioned, as well as vacuum pressure sensors, frequency analogue pressure sensors and pressure sensors with Hall element.

Fale conosco

Tecnologia de sensores de pressão


Adequação para aplicações de gás

Teaser_Know-how_Gas_applications-EN_600x600.jpg

Pressão nos processos de esterilização

O vapor quente é usado para esterilizar dispositivos e sistemas. Elementos pequenos, como um sensor (PBMH autoclavável), podem ser esterilizados numa câmara adequada (autoclave). Numa instalação maior, o vapor quente passa pelo sistema, o que é conhecido como esterilização no local, «Sterilization in place» (SIP). Um sensor deve ser concebido para ser robusto, mesmo que o seu sinal geralmente não seja avaliado durante o processo de esterilização. Deve sobreviver à temperatura prevalecente, por exemplo, 134 °C, e à pressão, acima de 3 bar, durante o período de tempo correspondente, por exemplo, 30 min. A pressão e a temperatura estão física e diretamente ligadas uma à outra, o que é mostrado na curva do vapor saturado.

Teaser_Know-how_D-Zchn-6571_600x338.jpg
Pressão do vapor saturado em função da temperatura

Os sensores de pressão Baumer PBMx e PFMx são ideais para controlar o processo de esterilização. Eles fornecem valores exatos mesmo com mudanças rápidas de temperatura e, assim, regulam o processo de forma fiável através da pressão, o que resulta na temperatura necessária correspondente.

Teaser_Know-how_E-Zchn-6563_600x338.jpg
Definição das áreas de pressão

Explicação dos termos e anexos

Teaser_Know-how_E-Zchn-6572_600x338.jpg
  • Precisão: descreve o possível desvio de uma única medição da média de muitas medições e pode ser entendida como um círculo de dispersão. Alta precisão: pequeno círculo de dispersão, baixa precisão: grande círculo de dispersão.
  • Exatidão: descreve a distância (desvio) entre o valor médio de muitas medições e o valor real. Elevada exatidão: pequeno desvio, exatidão baixa: grande desvio.
  • Erro padrão de medição: esta informação é fornecida através da configuração do valor mínimo (Best Fit Straight Line, BFSL) e descreve a precisão (círculo de dispersão).
  • Desvio máximo de medição: o erro padrão de medição e o desvio de um sensor.

Dependência da temperatura

A aplicação pode desviar-se da temperatura de referência (por exemplo, 20 °C), de modo que o erro padrão de medição ou o desvio máximo de medição devem ser considerados de forma diferenciada.

Dependência da temperatura do desvio máximo de medição
Teaser_Know-how_E-Zchn-6573_600x338.jpg

Em muitos casos, um sensor de pressão de temperatura estável com uma menor exatidão inicial deve ser preferido a um mais instável com uma maior exatidão inicial, se a temperatura operacional desviar-se da temperatura de referência (por exemplo, 20 °C).

Informações de erro

A Baumer especifica as «informações de erro máximas», ou seja, estatisticamente, 99,7% dos sensores cumprem a especificação. Os concorrentes podem indicar as “informações de erro típicas” para as quais 32% dos produtos não cumprem as especificações.

Teaser_Know-how_E-Zchn-6574_600x338.jpg

Tabela de conversão

Teaser_Know-how_UnitConversion_EN-Pressure_600x338.jpg

Isto também pode lhe interessar

Para o topo