How does a pressure sensor work?

Ils permettent des solutions personnalisées, adaptées à presque toutes les tâches et possèdent une précision et une fiabilité absolues. Il faut tenir compte des conditions d’installation (avec ou sans membrane affleurante), des exigences de l’application (hygiénique, industrielle) et des propriétés des fluides.

Accéder aux produits

Types de pression

Absolue :

Relative :

Composée :

Différentielle :

Teaser_Know-how_E-Zchn-6564_600x338.jpg

Structure and types of pressure sensors

Baumer pressure sensors basically work with two different pressure measurement methods. The method to be used depends on the intended use of the sensor.

Resistive pressure measurement:
In resistive pressure measurement, the deformation of a thin metal body or a ceramic membrane leads to a change in electrical resistance. When the metal strip is stretched by pressure, it becomes longer and its electrical resistance increases. When the metal strip is compressed, its cross-sectional area increases and its electrical resistance decreases. The change in resistance is then recorded as an electrical signal and converted into pressure.

Piezoresistive pressure measurement:
This principle is also based on the change in electrical resistance when a material is deformed. However, this measurement principle uses a piezoresistive material. This material has the property that the mechanical stress that occurs during deformation (stretching or compression) also causes a change in electrical conductivity. The change in resistance is greater than with resistive pressure measurement.

In addition to the types of pressure measurement and pressure sensors listed here, piezoelectric, capacitive and inductive pressure sensors are also mentioned, as well as vacuum pressure sensors, frequency analogue pressure sensors and pressure sensors with Hall element.

Contactez-nous

Pressure sensor technology


Suitability for gas applications

Teaser_Know-how_Gas_applications-EN_600x600.jpg

Pression dans les process de stérilisation

De la vapeur brûlante est utilisée pour stériliser les appareils et équipements. De petits éléments, comme les capteurs (PBMH autoclavables) peuvent être stérilisés dans un caisson approprié (autoclave). Dans de plus grandes installations, de la vapeur brûlante traverse le système, procédé appelé « Stérilisation en place » (SEP). En conséquence, un capteur doit être conçu pour être robuste bien que, en général, le signal ne soit pas transmis durant le process de stérilisation. Il doit résister à la température et la pression ambiantes pour la durée concernée (par ex. 134 °C à plus de 3 bars pendant 30 minutes). En physique, la pression et la température sont interdépendantes comme le montre la courbe de vapeur saturée.

Teaser_Know-how_D-Zchn-6571_600x338.jpg
Pressure of saturated steam with respect to temperature

Les capteurs de pression PBMx et PFMx de Baumer sont parfaits pour contrôler le process de stérilisation. Ils fournissent des valeurs exactes même en cas de variations rapides de température, pour ainsi contrôler la fiabilité du process en surveillant la pression qui donne la température correspondante.

Teaser_Know-how_E-Zchn-6563_600x338.jpg
Definition of the pressure ranges

Explication de la terminologie et des relations

Teaser_Know-how_E-Zchn-6572_600x338.jpg
  • Précision : Ceci décrit l’écart possible d’une mesure isolée avec la moyenne de plusieurs mesures et peut être interprétée comme un cercle de dispersion. Précision élevée : petit cercle de dispersion, précision faible : grande cercle de dispersion.
  • Exactitude : Elle décrit la distance (l’offset) de la valeur moyenne de plusieurs mesures de la valeur réelle. Exactitude élevée : petit offset, exactitude : grand offset.
  • Erreur de mesure standard : Cette information est obtenue avec la meilleure ligne droite d’ajustement (BFSL) , et décrit la précision (cercle de dispersion).
  • Erreur de mesure maximale : Elle inclut l’erreur de mesure standard et l’offset d’un capteur.

Dépendance de température

Cette application peut diverger de la température de référence (20 °C par ex.) si bien qu’il faut considérer de manière différente l’erreur de mesure standard ou maximale.

Dépendance de température de l’erreur de mesure maximale
Teaser_Know-how_E-Zchn-6573_600x338.jpg

Dans de nombreux cas, on préférera un capteur stable en température, à faible exactitude initiale, à un capteur plus instable d’une exactitude initiale plus élevée si la température de service diverge de la température de référence (20 °C par ex.).

Indication d'erreur

Baumer spécifie l’« indication d’erreur maximale », c’est-à-dire que, statistiquement, 99,7% des capteurs sont conformes à cette spécification. Certains concurrents entrent l’« indication d’erreur typique », dans laquelle 32% des produits ne sont pas conformes à cette spécification.

Teaser_Know-how_E-Zchn-6574_600x338.jpg

Unit Conversions

Teaser_Know-how_UnitConversion_EN-Pressure_600x338.jpg

Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet