7 oct. 2024
Baumer élargit sa large gamme de vision industrielle avec des caméras SWIR performantes. Grâce aux nouvelles caméras CX.SWIR.XC de Baumer, on atteint un niveau de précision inégalé jusqu'à présent pour les inspections dans le spectre infrarouge. Le facteur décisif pour une si haute précision est le design thermique breveté des caméras CX.SWIR.XC. Il évite de nombreux pixels défectueux avant même qu'ils ne soient réel-lement apparus. En combinaison avec la correction statique et dynamique des pixels défectueux Baumer via le micrologiciel de la caméra, la qualité d'image est ainsi très proche de celle des capteurs à base de silicium. Les nouvelles caméras CX.SWIR.XC détectent des longueurs d'onde comprises entre 400 et 1700 nm et peuvent donc être utilisées aussi bien dans le spectre de la lumière visible que dans celui de la lumière non visible.
Le design innovant évite les pixels défectueux
En raison de la technologie, les capteurs InGaAs, tels qu'ils sont utilisés dans les caméras SWIR modernes, présentent nettement plus de pixels défectueux que les capteurs CMOS à base de silicium. Une température basse au niveau du capteur d'image est essentielle pour maintenir le nombre de pixels défectueux à un niveau faible. Baumer répond à ce défi par des caméras SWIR dans un design thermique innovant. Une ailette de refroidissement intégrée dissipe la chaleur produite vers l'extérieur. En option, il est possible d'utiliser un canal de refroidissement également intégré dans le boîtier. Ce canal, alimenté par de l'air comprimé ou des liquides, évacue la chaleur vers l'extérieur, et ce exactement là où elle est produite - au niveau du capteur et de l'objectif. Refroidir les endroits décisifs réduit le nombre de pixels défectueux et en plus accélère la stabilisation thermique du système. La caméra est rapidement prête à l'usage pour fournir des données d'image fiables et extrêmement précises.
Des données d'image de haute précision pour des applications exigeantes
Les possibilités d'application des caméras SWIR Baumer s'offrent entre autres dans l'industrie des semi-conducteurs, ici surtout dans le positionnement des wafers, pour lequel des données d'image de haute précision et des temps de passage rapides sont nécessaires. D'autres applications ciblées où on profite des camé-ras innovantes SWIR Baumer sont les industries pharmaceutique et agroalimentaire pour la détection de niveau ou d'objet.
Plus d' informations : www.baumer.com/c/47586
Inspecting the invisible with Baumer SWIR cameras