Communiqués de presse

Le capteur de distance laser le plus précis de sa catégorie : nouveau OM60 Baumer

Avec ses performances de mesure exceptionnelles dans un boîtier compact, le nouveau capteur de distance laser Haute Performance OM60 place la barre de la précision un peu plus haut.

Codeurs HeavyDuty intelligents de la nouvelle série HOG800

Depuis 70 ans, les codeurs Baumer de la marque "Hübner-Berlin" sont la référence dans les applications HeavyDuty. Avec la nouvelle série HOG800, Baumer présente maintenant la prochaine génération de ces modèles à succès avec une protection encore plus étendue et maintenant aussi avec des fonctions intelligentes.

Une vision claire des bords de bande et des marges

Ce sont des outils polyvalents sous-estimés : les capteurs de profil 2D intelligents sont opérationnels en un clin d’œil et se prêtent à de nombreuses utilisations, par exemple pour le contrôle de bords. Quatre applications intelligentes : 
Où se trouve exactement l’objet sur la bande ? Quelle est sa hauteur ? Le bord est-il uniforme ? Dans de nombreux processus automatisés, ces informations sont essentielles au bon déroulement de la production. Pour collecter ces données, on utilise généralement des capteurs optiques, inductifs ou à ultrasons, parfois des caméras. Les capteurs de profil 2D intelligents sont une alternative polyvalente moins connue. Dans cet article, nous présentons quatre exemples où les capteurs de profil performants Baumer sont des solutions particulièrement pratiques et rentables. 
 
Au sommet