2 oct. 2024
Une caméra GigE Vision compacte et prête à l'usage en un tour de main : avec la nouvelle série IX, Baumer fait preuve comment il est facile d'utiliser des caméras GigE Vision et de les mettre en service. Grâce au con-cept tout-en-une, les utilisateurs n'ont plus à s'inquiéter de la connectivité de composants externes ou la nécessité d'un boîtier protectif. Dans leur boîtier robuste, les caméras de la nouvelle série IX de Baumer déjà intègrent l'autofocus, le système optique et l'éclairage et donc établissent de nouvelles références en tant que caméras GigE Vision tout-en-une prêtes à l'usage dans l'automatisation en usine.
Baumer est réputé comme un partenaire fiable qui rend le traitement d'image industriel plus simple, plus économique et plus convivial. La série IX dans le design tout-en-une est le plus récent exemple. Outre la caméra elle-même, d'autres composants tels que le système optique, le contrôleur de flash et l'éclairage sont nécessaires pour aquérier des images avec des caméras GigE basées sur PC: Si l'on veut assurer un indice de protection spécifique ou empêcher toute modification involontaire, un boîtier protectif est indispensable, soit à procurer soit à construire. La série IX aisément maîtrise tous ces obstacles qui se présentent sur la voie à la mise en service rapide, Le concept tout-en-une convainc par les avantages suivants:
Ultra-compacte: la caméra IX de Baumer hautement intégrée est dotée d'éclairage segmentable et d'autofocus.. Cela permet une intégration rapide et réduit le nombre de composants ainsi que l'effort de câblage.
Conformité aux normes: grâce à l'interface GigE Vision, la caméra s'intègre de manière homogène dans l'infrastructure et les logiciels.
Sécurité de process: le boîtier industriel IP 67 protège la caméra contre l'eau, la poussière et toute manipulation non autorisée. En combinaison avec le filtre polarisant débrochable prévenant les reflets de l' image, cela contribue à une grande sécurité de process.
Enregistré: Toutes modification de paramétrage de l'acquisition de l'image est enregistrée par logiciel PC pour garantir la qualité et la surveillance des process.
Avec les caméras GigE Vision tout-en-une de la série IX, Baumer ajoute une nouvelle solution conviviale à sa gamme vision industrielle. Les nouvelles caméras IX offrent aux utilisateurs une intégration peu encombrante, plus robuste et rapide d'un système d''acquisition de l'image.
Pour plus d'informations : www.baumer.com/IX-cameras
Baumer au Vision : Hall 8, Stand 8D40
Tout dans un seul boîtier : Baumer lance une compacte caméra GigE Vision
Image