Dernières nouvelles Archives

Le capteur de distance laser le plus précis de sa catégorie : nouveau OM60 Baumer

Avec ses performances de mesure exceptionnelles dans un boîtier compact, le nouveau capteur de distance laser Haute Performance OM60 place la barre de la précision un peu plus haut.

Codeurs HeavyDuty intelligents de la nouvelle série HOG800

Depuis 70 ans, les codeurs Baumer de la marque "Hübner-Berlin" sont la référence dans les applications HeavyDuty. Avec la nouvelle série HOG800, Baumer présente maintenant la prochaine génération de ces modèles à succès avec une protection encore plus étendue et maintenant aussi avec des fonctions intelligentes.

Une vision claire des bords de bande et des marges

Ce sont des outils polyvalents sous-estimés : les capteurs de profil 2D intelligents sont opérationnels en un clin d’œil et se prêtent à de nombreuses utilisations, par exemple pour le contrôle de bords. Quatre applications intelligentes : 
Où se trouve exactement l’objet sur la bande ? Quelle est sa hauteur ? Le bord est-il uniforme ? Dans de nombreux processus automatisés, ces informations sont essentielles au bon déroulement de la production. Pour collecter ces données, on utilise généralement des capteurs optiques, inductifs ou à ultrasons, parfois des caméras. Les capteurs de profil 2D intelligents sont une alternative polyvalente moins connue. Dans cet article, nous présentons quatre exemples où les capteurs de profil performants Baumer sont des solutions particulièrement pratiques et rentables. 
 

AutomationsBest Award for Baumer level sensor PLP70

Baumer innovations are well-received, both by users and the professional audience of the trade magazine "messtec drives Automation" (Wiley). The smart level sensor CombiLevel PLP70 has finished first place in the voting for the AutomationsBest Award in the category Best Product. Product manager Julian Budde received the award at SPS 2023 in Nuremberg.

Codeur robuste pour une sécurité maximale des machines mobiles

Le nouveau codeur EAM580RS de Baumer, au design axé sur la sécurité et spécialement développé pour les machines mobiles et les applications extérieures, simplifie désormais la Safety-Engineering (ingénierie de la sécurité). L’automatisation croissante des machines mobiles nécessite de plus en plus de solutions sûres, ce qui induit une charge de travail supplémentaire.

BrauBeviale: Baumer presents sensor solutions for improved efficiency

At upcoming BrauBeviale in Nuremberg (28 - 30 November),sensor expert Baumer will be presenting intelligent sensor solutions for the brewing and beverage industry. The trade show focuses on resource efficiency, which can be significantly increased with smart Baumer products. Further to their core competencies in the field of process sensor technology, Baumer is presenting their high-performance sensor solutions for packaging applications.
Au sommet